The new remote controlled manipulator (RCM) developed by Dutch company Soteria Medical BV makes doctors' work easier and reduces the intensity of the procedure for the patient. The metal-free RCM is used within the confined space of a magnetic resonance imaging (MRI) scanner.
先进的软件系统 RCM 的重要组成部分,该系统与 MRI 图像结合,可实现极其精确的导针定位。系统将目标部位的当前图像与之前的诊断性扫描进行对比。然后,通过机器人的塑料气动马达将准确导针。并通过 MPA 型 Festo 阀岛对系统进行控制。随后,医生根据磁共振图像将活检针安全、准确地进入前列腺,以取出组织样本进行进一步检查。
机器人使活检过程实现半自动化,大大减轻了患者的痛苦。该机器人由先进的高分子材质步进电机组成,精度非常高,可从一个可疑部位提取一个或两个组织样本。而在随机系统性活检过程中,泌尿外科医生会在超声引导下取 12-16 个样本。