主页
About Festo
Blog
LifeTech
Festo 专家在气体处理、液体处理和运动控制等领域拥有丰富知识和经验,为您改进医疗设备或实验室自动化系统提供出色创意。虽然各行各业的目标有所不同,但所有行业的企业都渴求创新和快速发展。欢迎从我们的生命科学技术中找寻灵感!
创新
减少因阀引起的介质加热
在实验室自动化中,会使用许多对加热十分敏感的液体。介质分离阀通常采用电磁驱动,这是将热量传导给流体的一个潜在因素。Festo 的 VYKx 阀系列能够尽量避免介质加热。
实验室设备开发成本效益
在疫情期间成功保持供应的生命科学和生物制药公司,当前的重要任务,是使企业运营适应新常态,同时持续提高实验室成本效益。因此,实验室设备制造商也必须自查,如何以更短的时间、更低的成本,开发和生产能为客户带来决定性优势的新型实验室自动化设备。
面向未来实验室的超导技术
自动化和数字化,以及人工智能 (AI)、机器人、微流控和个性化医疗技术的应用,将成为未来实验室的重要特征。纳米材料、智能材料和超导材料等创新材料技术亦在其中扮演重要角色。超导技术可以实现物体和流体的非接触式移动和搬运。这一特性促使其成为实验室和生物技术领域进行无菌、安全作业的理想选择。
自动细胞移液
无论药物开发还是测试替代疗法,细胞培养工作在生命科学领域变得越来越重要。为了让细胞和类器官的处理更加有效和高效,业界对相关解决方案的需求也日益增加。使用吸液管手动移液,会占用紧缺且昂贵的人力资源。与此同时,如果处理大量样本,设备也很快就会达到容量极限。
粘性水凝胶自动分液
Festo 生命科学应用中心为客户 UPM Biomedicals 测试了其生物兼容性纳米纤维素水凝胶的自动分液装置。
液体搬运结果优化
在实验室自动化的分液或移液的过程中,要确保搬运结果的可靠性,而这就需要计算准确度和精确度,并对计算结果加以分析。为此,我们必须要将几个影响因素考虑在内,其中包括测量设备及内外环境的影响。
亮点
科技,塑造美好生活
随着世界人口的不断增长和老龄化,人们对医疗诊断和治疗的需求量在不断增加。得益于医学的进步,人们能够发现新的疾病,并使其变得可治愈。而为了作出可靠的诊断,需要对样本进行精确的分析。在治疗疾病采用先进的医学技术,从而改善健康状况并延长人类寿命。在此背景下,全世界对医疗技术和实验室分析的需求正在迅速增长。针对这一快速增长的市场,我们凭借专业技术知识,精确、可靠地帮助客户实现敏感工艺的自动化。
压控式液体搬运系统的 5 大优势
实验室自动化领域使用不同的液体搬运系统。Festo 青睐于压控式液体分配系统,因为它们具有一系列显著的优势。
轻松集成压电阀
非常节能、无噪音、不发热,在医疗技术和实验室自动化领域,压电技术能够实现高效、精确的气体运送过程。压电阀与比例电磁阀之间最大的区别在于,前者的能耗最多可比后者低 95%。目前换用阀并不简单,由于压电技术需要高达 310 V 的电压,因此始终需要特定的电子装置。不过,还是有一些简单的解决方案,本文将为大家一一介绍。
芯片实验室设备的制造设计
移动体外诊断产业方兴未艾。人们对于快速、可靠的即时检测的需求越来越大。作为合作伙伴,Festo 的产品能够协助科研人员、大学、初创企业以及老牌制造商更快地将自身芯片实验室系统推向市场,并立即进入批量生产阶段。得益于协作工程,以及带即买即装且经过预测试的子系统的模块化系统,以上这些才能够实现。
使用对症的抗生素拯救生命
一般情况下,医生需要两到四天时间,才能根据患者的具体感染情况开出正确的抗生素和合适的剂量。但有了新的诊断平台,他们就能在 24 小时内找出合适的药物。Festo 的滴定头和搬运门架在该平台中发挥了重要作用。
用于液体搬运的综合解决方案
从毫升到纳升,如何运送微量液体是实验室自动化领域的核心应用。Festo 为此开发了紧凑且易于集成的功能单元。使用 Festo 标准化组件,系统和设备制造商可以缩短开发时间,同时安全、高效地满足高品质要求。Festo 不仅藉此成为了医疗保健行业客户的重要合作伙伴,对于其他需要精确搬运液体的行业领域同样如此,例如在食品和化妆品生产领域、在印刷和清洁或养殖和孵化程序中。
不再惧怕牙医
没有人喜欢去看牙医,尤其是儿童。为了帮助未来的牙医和牙医助理学会如何在牙科治疗期间与儿童打交道,日本的 tmsuk 公司开发了一种人形机器人,它可以真实地模拟儿童在这些治疗过程中的行为,包括坐立不安、抽搐或紧闭双唇。这种逼真的动作得益于采用压电技术的比例压力调节阀。
寻找高性能的诊断方案
当下,全球的诊断器械企业和实验室都在加班加点,以满足人们的检测需求。由于新型冠状病毒席卷全球,人们对检测的需求远远超过了当前的检测能力。
开发人员优选:液体搬运入门套件
压控式配量系统特别适合用于对精确度、通过量和可靠性要求较高的应用。Festo 为实验室自动化领域的开发人员提供了一种用于分配液体的入门套件。使用该套件能够顺利、省时地完成新配量应用的首次设置。
液体搬运的重复精度
由于液体搬运系统需要外部空气供应,因此在安装时需要一定的空间。液体的多次分配对重复精度提出了很高的要求。针对这两个问题,Festo 开发了相应的解决方案。相关内容参见本文介绍。
精确切除前列腺组织
医疗机器人在医疗诊断中发挥着越来越重要的作用。这种半自动搬运解决方案能够对前列腺中的可疑部位进行精确取样,从而带来更准确的活检结果,提高前列腺癌的检测精度。
更快地开发样本搬运装置
Festo 美国分公司与 PerkinElmer 公司合作,为一家全球领先的医疗设备制造商开发了一种紧凑型样本运送解决方案。这款设备采用了 Festo 标准组件、PerkinElmer® JANUS G3 工作站和经过改良的旋转抓取模块。由于客户很早便参与到开发过程中,该子系统可轻松集成到客户的平台中。这种方法最大程度降低了复杂性,同时带来了较高的生产率和过程安全性。
实践
每天 40,000 次 DNA 提取
快速运行非常好:每个提取过程 20 分钟,每 2.5 分钟一块新板 — 荷兰公司 Synchron Lab Automation 与 Festo 合作,开发了一家小型的 DNA 提取自动化工厂。因此,种子行业的客户每天可以从多达 40,000 个样品中收集 DNA。
混合和配给气体:四种应用,一种解决方案
VEMD 是一个带有闭合控制回路的热式质量流量调节阀,能以高达 20 ln/min 的流量精确输送惰性气体和氧气。它采用压电技术实现了行业领先的动态性和能效,因此性价比极高。由于无需脉宽调制信号来控制流量,VEMD 运行时不会发出噪音。此外,它设计紧凑、轻盈且能耗低,因此非常适合用于移动设备。详细信息请参见第一个应用案例。
用于植物育种的 DNA 提取机
荷兰公司 Synchron Lab Automation 与 Festo 密切合作,开发了一种传输率非常高的自动 DNA 提取系统。使用该系统,育种行业的客户能够每天从多达 40,000 个样本中提取 DNA。
提高生活品质
全世界约有 6 亿人患有慢性阻塞性肺疾病 (COPD)。移动式氧气系统设备提高了患者的身心能力和生活品质。日本公司武藏医学实验室以智能手机的形式为这些氧气系统设备提供易于操作的调节器,从而显著提高患者的舒适度和操作性。Festo 的紧凑型压电阀提供安静的氧气供应。
样本容器的开盖与合盖
在实验室自动化领域,样本容器的运送(尤其是打开和关闭)是一大难题。其难点在于,如何将高过程安全性与最大程度降低复杂性结合起来。此处讲诉如何找到正确的解决方案。
全自动化 DNA 提取
在植物育种中,每天都要在实验室检测无数的 DNA 样品。育种人员面临着快速准确检测 DNA 的技术挑战。自动化加工夹具支持自动化实验室制备样品进行分析。
眼科手术中的精度
如今,白内障手术已成为一种常规手术。部分原因是 BYTEC 等公司在医疗技术方面取得了开创性的发展,BYTEC 生产了 “QUBE” 来支持眼科医生完成准确无误的治疗。压电阀、比例阀和快速切换阀可实现必要的快速切口。
第 1 部分:液体搬运的准确度
等分量搬运液体实验室自动化领域的一个关键过程,其中可采用自动液体搬运机完成输送。对实验室技术人员和液体搬运技术设备制造商来说,对液体搬运系统进行性能评估非常重要。评估定量配给性能的标准是精确度和准确度。
第 2 部分:液体搬运的准确度
液体和样本的运送是实验室自动化领域的一个关键过程。对实验室技术人员和液体搬运技术设备制造商而言,自动化液体搬运系统的客观性能评估和优化都极其重要。
制药行业的安全清洁
在任何涉及使用活性成分的工作中,清洁都是重中之重。生产设备每次使用时都必须彻底清洁。当然,这会使系统容易磨损。除非使用 Festo 的耐腐蚀不锈钢组件。它们的耐腐蚀性更好。例如,用于制药行业的 ROTAN 清洁系统。
实验室自动化领域的解决方案
在如今的许多应用中,人们都会用到体积在微升范围内的小液滴。在生物科学和制药研究领域中搬运液体,以及在诊断技术和微流体领域的应用,这些小液滴都扮演着至关重要的角色。人们目前采用两种典型技术搬运液体—即移液(接触式技术)和分液(无接触式技术)。
未来的实验室—SMART 实验室
如今,实验室过程正变得越来越复杂,人们必须依赖自动化解决方案来确保过程的准确性和一致性,并提高实验效率。
采用压电技术的阀
某些陶瓷具有压电特性,也就是说,当这些陶瓷发生机械变形时,其中会产生一定的电压。同样地,如果反过来向这些陶瓷施加电压,就会导致陶瓷变形。
实验室自动化领域的系统解决方案
我们有必要将实验室自动化与实验室机器人技术区分开来。实验室自动化是指无需人工干预即可控制仪器的软硬件技术和技术性改造,而实验室机器人技术则专门用于样本及其容器的物理搬运。