慢性阻塞性肺病患者呼吸急促,因为受损的肺不再能够从空气中过滤出足够的氧气。因此,许多患者依赖于长期氧疗。移动式氧气系统设备,如氧气保存器,为患者提供充足的氧气。
武藏医学实验室采用了新方法来设计氧气瓶:他们将流量调节器(品牌为IVY)与氧气瓶分开,这样就可以方便地拿在手里进行操作。它的大小和重量与智能手机相当,可以舒适地直接放在病人的衬衫口袋或裤兜里。
调节器小巧轻便,尤其是归功于通过管道调节氧气供应的 Festo 比例阀 VEMR。压电阀的另一个优点是其开关操作特别安静。即使是通常由声音信号指示的错误消息,也不那么令人不快,因为一开始调节器只是振动。
该设备与病人的呼吸频率相匹配。传感器确保调节器可检测吸气。然后将适量的氧气与呼吸空气混合。在吸气过程中,传感器检测到压降,并向调节器发送信号,调节器进而打开比例阀 VEMR。氧气随后从氧气瓶中流出 — 不像其他设备那样不间断,而是只在病人吸气时才流出。一旦吸气完成,比例阀就会切断氧气供应。氧气消耗因此更高效。氧气瓶不必像以前那样频繁地重新灌装。因此患者的活动范围扩大了。此外,由于高能效的压电阀,该设备的工作时间大大延长,而且电池的充电间隔也变长。
With piezo technology oxygen can be administered to patients gently instead of jerkily. “This is much more pleasant for the patient”, explains Tokuyama San, Managing Director of Musashi Medical Laboratory and adds: “We’re very pleased to be the first company in Japan to be able to make use of a piezo valve in a medical device, which provides the patient with significant advantages.” Musashi Medical Laboratory received an innovation award for this device in the MEDTEC fair 2016 in Tokyo.