Companies can make optimisations by using standard components and systems for sample analysis, engineering support, development tools and application tests as well as predictive maintenance concepts. Get to know the 8 success factors that will make you and your customers more efficient.
您可选择高效、可靠的供应商,为所有样机自动化处理流程提供符合工业标准的组件。很多时候,这些产品无需另行开发和调整,就可直接集成到新型实验室设备中。万用开盖模块 EHMD 就是个很好的例子——这款设备无需额外编程即可打开多种螺距不同的瓶子。这意味着,即便日后需求发生变化,您也能立于不败之地。
符合工业标准的自动化组件按照 ISO 9001 或 DIN EN ISO 13485 标准对医疗产品的要求制造而成,不但品质卓越、质量稳定,还能快速、可靠地实现大批量供货。另外还必须选择在工业自动化领域或实验室解决方案中经受过多重考验,具有坚固、精确、耐用等特性的出色技术。您可按照产品型号,直接访问所需配置,精准实施计划。原型机通过概念验证后,可立即开始量产。安装步骤经过优化,有效节省时间,显著降低成本。
从样本容器搬运和定位,到液体精准分配和移液,所有流程环环相扣、出色配合——实现卓越的自动化方案。经验丰富的自动化合作伙伴拥有全面的产品组合,在为您提供一站式服务的同时,还提供安全保障。使用相互匹配的组件,不但能简化和加速设备开发,从长期来看,还能降低采购成本。此外,大批量采购所带来的优势,还能让企业获益。
您可使用在线设计和模拟工具,优化实验室设备的电动轴和搬运系统,以及阀门和软管规格。借助在线免费工具,按照需求精准订购。如此一来,不但能降低组件成本、节省仓储空间,还能提高能源效率、实现可持续发展,此外,由于移动的质量较小,还可降低最终客户的设备运行成本。比如,您想要在制造紧凑型实验室设备时节省空间、减轻设备重量,那么能够轻松集成到桌面系统中的多轴门架 EXCL 就是合适的选择。与传统运动系统相比,即可安装型系统解决方案重量更轻,成本更低,尺寸也更加小巧。
您可在早期规划阶段就邀请自动化合作伙伴参与其中,并请其在实施阶段提供支持。这样一来,专家们可以将工业和自动化专业技术知识与生命科学领域的相关经验相结合。双方精诚合作,在更短的时间内提高实验室设备的效率。具体支持措施包括提供咨询服务,以及访问 CAD 数据和 3D 模型的权限——您可将后两者快速导入设计中,免于自行创建。而且,推荐使用的组件之前已在类似应用中验证过可行性,这无形中又为您增添了一层安全保障。这些支持措施可以有效降低您在设计方面的固定成本,帮助设计人员更快找到更好的解决方案,更早开启新任务。
Festo LifeTech 应用中心为全球客户提供支持,帮助您寻找合适的解决方案——从可行性研究和参数优化,到原型制造,再到调试和安装,内容广泛。经验丰富的应用工程师不但熟知所用组件的各种功能,还能快速、有针对性地回答应用方面的各种问题。比如,我们曾为一家制造商测试过能否自动分配高粘度水凝胶。如果您希望在特定时间内自动打开不同的样本瓶,会收到诸如“使用哪些组件最适合完成任务”这样的精确建议,直到您选出合适的抓手手指为止。如此一来,您就可以跳过耗时耗钱的开发环节,缩短产品上市时间。
使用子系统执行特定功能是另外一个重要成功因素。这不仅是指适用您实验室设备的合适组件,而是包括根据您的具体要求,所提供的预先测试过的即可安装型子系统。比如,在样本制备方面,子系统可能是包含集成式运动控制器、旋转抓取模块、开环移液器或滴定头的多轴门架。结构紧凑、节省空间的系统解决方案能够为您带来诸多优势。定义明确的接口及相关文档可以帮助实现设备的快速集成。整套系统使用唯一零件编号,便于订购和管理。此外,还能避免图纸繁冗,节省变更所需的时间和成本。子系统整装供货且经过预测试,因此无需费时费力测试设备,可加快开发进度。
数字维护方案为实现实验室设备的长期高度可用性,并有力保障低成本运行。这不仅能提高客户满意度,还能在很大程度上避免计划外维护。兼容各大品牌的维护管理器 AX Smartenance 可以实现无纸化数字维护管理。不但能通过网络应用程序轻松、灵活地规划维护任务,还能随时通过移动应用程序调用数据。此外,Festo AX Industrial Intelligence 等解决方案还能在运行过程中持续监控电动轴等部件,同时借助人工智能检测偏差。预测性维护可以最大限度减少计划外停机,同时保证和优化质量以减少次品和返工,此外还能起到能源监测作用,最大程度降低能源成本。
不论您的设备在哪个国家哪个地方的实验室中运行,可靠、快速的现场服务对于您的客户来说都不可或缺。这种时候,您需要考虑的只是需要哪些备件。这些备件应该拥有相同的零件编号,而且大部分在当地有现货。这样不但能缩短客户的停产时间,还能加强客户对您的信任。疫情期间,很多企业都发现,正确选择供应商无比重要,因为可以最大程度降低全球供应链方面的存在的风险。
Jürgen Böck
英国 Festo 有限公司
Festo SE & Co. KG
联系方式