Sven Lensdorf:初级能源成本无疑是制造业成本不断攀升的主要原因。比如波兰等国的电价已经翻了两番,对成本的影响显而易见。而且企业还必须购买专门的证书来抵消碳排放,这无疑凸显了碳排放的重要性。此外,环境、社会和公司治理 (ESG) 等方面也在要求企业减少碳排放。
Sven Lensdorf:关键的挑战是提高人们对节约能源的认识,尤其是与压缩空气有关的节约能源。 虽然压缩空气处理只占能源成本的一小部分,但节约潜力却巨大。 Festo 致力于通过有针对性的咨询和培训,提高客户在这方面的意识并丰富其知识储备。 缩小工业现状与技术可行性两者之间的差距,是企业面临的又一项挑战。 目前还有很多企业尚未发觉,他们在压缩空气生产、处理、分配和消耗方面存在改善空间——改进这些流程不但节约能源,还能延长机器和设备的使用寿命。
为了最大程度提高能效,我们鼓励客户着眼全局,对整个系统进行检查和审视。 我们的目标是,帮助客户全方位了解压缩空气和电气自动化,并据此采取最为恰当的举措。 企业面临的挑战复杂多样、包罗万象,既有能源短缺问题,又有产能问题,知识欠缺问题亦不鲜见。 员工往往身负重任,承担着大量工作任务,却只能集中精力完成其中的一部分。 除此之外,在某些领域存在知识漏洞,也是导致必要措施得不到落实的一大原因。 Festo 以帮助客户发现问题并为解决问题提供支持为己任。 作为提供支持的一部分, Festo 节能服务致力于帮助企业在压缩空气系统领域快速实现大幅节能。
Sven Lensdorf:Festo 在自动化技术领域声名赫赫,尤其在压缩空气应用领域更是拥有气缸、阀、维护设备、抓手等一系列气动产品。然而,我们的服务并不局限于单个组件。因为我们深知,只有着眼于整个系统,才能实现卓越的效率。我们为此推出了全方位的审计服务——审计对象远不止 Festo 核心产品,而是囊括压缩机、处理和分配等流程在内的整个压缩空气供应系统。除了气动和自动化领域产品,Festo 亦为客户提供上述服务。因为我们坚信,着眼全局提供咨询,才能为客户创造更高的附加值。Festo 通过发掘节约潜力,为客户提供解决方案,让客户能够更高效地使用压缩空气。
在整套压缩空气系统循环评估过程中,我们始终基于最新技术标准进行审计。届时会记录压缩机站点和气动应用过程中的电耗、空气量和压力水平数据, 然后根据这些中性数据提供客观的咨询。不论产品品牌如何,客户都能即刻明确节约潜力在何处。如此一来,就能根据收集到的压缩空气系统数据制定决策。
Sven Lensdorf:Festo 节能服务首先通过全方位审计或者专门的可持续性检查,帮助客户了解企业目前真实的能源状况。届时,客户会收到二氧化碳排放和经济损失量化数据——对于后期有针对性地制定措施来说,这些数据至关重要。随后,Festo 为客户提供详细的改善建议——不但指出节能方向,还提供具体实施步骤。除此之外,我们也很重视客户方员工的培训和意识强化。Festo 的目标在于,促进可持续学习,让学习内容超越项目范畴,促进长期广泛的能源效率提高。
Sven Lensdorf:Festo 节能服务旨在帮助客户在压缩空气领域增强‘负责任地使用能源’这种意识。我们会明确说明,如果不使用可再生能源,压缩空气系统确实会导致碳排放。而在这些碳排放量中,有很大一部分来自压缩空气使用过程。有鉴于此,运营商有责任通过有效的资源管理来最大程度减少碳排放。二氧化碳是导致全球变暖的主要原因,而大型企业在保持全球二氧化碳平衡方面起着至关重要的作用,因此担负着特殊责任。在这方面,我们就如何遵守环保和能效标准提供咨询服务,以此为您提供支持——其中,ISO 50001 标准和压缩空气系统尤其是 Festo 的强项。我们的目标是为客户提供支持,帮助他们履行生态责任,实现可持续的改善。
通过 Festo 节能服务门户网站,您可以了解压缩空气的损耗情况以及造成的损失。 无论是漏气、故障部件、潜在节余还是维修状态:您都可以实时、在全球范围内并以数字方式记录下来,对一切进行监控。
现在就申请免费试用许可证或首次单独推断漏气情况和节约潜力--快速、简便、无约束力。
立即获取试用许可证Svens Lensdorf: Two years ago, we worked on a project that came about because of a serious leakage problem at the plant of a major automotive supplier. After thoroughly inspecting the plant over a period of four weeks and carrying out the necessary repairs, we were able to reduce the compressed air consumption by almost 20%. This result was achieved without investing in new compressors or structural changes, but through specific improvements on site. Our work showed that even in a highly developed production environment such as Germany, significant savings are possible by focussing on so-called "low-hanging fruit", i.e. measures that can be taken quickly and easily.
Sven Lensdorf: Awareness and knowledge go hand in hand, and this also applies to efficiency and the use of compressed air and pneumatics. We want to build up this essential knowledge among customers and their employees. Nowadays, colleges and universities spend less and less time teaching pneumatics, so we want to close this knowledge gap, whether with Festo Didactic or with training courses on the basics of automation. We show why pneumatics is the best technology for certain applications. Understanding the correct design of pneumatic systems is crucial for the development of energy-efficient machines and systems. That is why we see it as the role of Didactic to create awareness and the necessary knowledge through training so that customers are able to create lasting and efficient solutions.
Sven Lensdorf: Sustainability is an integral part of our production and logistics locations, as well as our collaboration with suppliers. We offer a comprehensive catalogue of strategies ranging from the reduction and optimisation of packaging material to the general reduction of resource usage. All with the aim of being CO₂-neutral in Scope 1 and 2 by 2024. To achieve this, we maintain a consistent focus on applying the sustainability principles and services that we also recommend to our customers. We regularly audit our global production sites ourselves, identify weak points and use our Energy Saving Services Portal to boost energy efficiency. In other words, we do exactly what we recommend to others.
To further increase our sustainability efforts, we have joined the Science Based Targets Initiative (SBTi), an alliance of the UNGC, CDP, WWF and WIR. This initiative enables companies to reduce their greenhouse gas emissions using a scientific basis so that the 1.5 °C target of the Paris Agreement can be achieved. By joining, we are committing to regular reviews and transparent reporting of our progress. This commitment also brings significant added value for our customers: we actively support them with planning their energy-efficient solutions and applying them, for example through Festo Energy Saving Services. This helps them to significantly reduce their energy consumption and costs while at the same time pursuing their own sustainability goals more effectively.
Sven Lensdorf: Companies should become aware of their responsibility in the area of sustainability, since it is essential for all future action. Many are already aware, but there are areas in which the commitment needs to be taken to the next level. Energy-intensive companies in particular can bring about major positive changes by taking specific measures.
Technologies are constantly evolving, opening up opportunities for more sustainable and efficient innovations than ever before. This requires courage and the willingness to abandon tried and tested methods, as well as cooperation with expert partners who can support them to achieve a more sustainable future. Transparent reporting on sustainable measures and successes is important both externally and within the company. Employees are increasingly identifying with companies that pursue a clear mission and show that they are fully committed to social and ecological topics. Projects that go beyond pure profit maximisation and make a contribution to sustainability strengthen employees' sense of belonging.
Examples such as reducing the CO₂ footprint, installing electric charging stations or using photovoltaic systems show employees that their company is making a positive contribution to environmental protection and lead to greater motivation and commitment for this issue.
We would like to thank Mr Sven Lensdorf for this inspiring interview. His insights into the challenges and opportunities around the topic of energy efficiency in the manufacturing industry, particularly in compressed air usage, are extremely valuable. His commitment and expertise in promoting sustainable practices reflects the strong wish at Festo to make companies aware so they can become more efficient and be responsible players in their own markets.