The term ‘wearable’ includes all electronic devices that are worn directly on the body. Strictly speaking, this already includes pacemakers and quartz watches. First and foremost, however, it is generally understood to mean devices that can be networked with each other and can be controlled via an app on a smartphone. The ability to connect to other technologies is thus a crucial function of a wearable.
很多人都喜欢佩戴智能手表和健身腕。其中的智能电子器件可以用来读取佩戴者的跑步速度和位置,或者测量他们的脉搏和心率。用户利用它们来收集数据,更详细地了解自己的身体和健康状况以及锻炼习惯。甚至在某些情况下,这些设备还可以为预防疾病和提供早期诊断做出重要贡献。
这项新技术还可以为专业环境带来诸多益处。在医疗界,医生可以戴着数据眼镜在复杂的手术中相互协助。
在生产和物流领域,智能眼镜可辅助进行机器维护。它们让员工快速发现错误程序,并给出如何进行维修的精确指示。工作完成后还可以自动记录存档,因此不再需要填写表格。
Festo 正在使用可穿戴设备。在 Scharnhausen 技术工厂,负责将成品移出装配工作站的拖车司机使用智能 "ProGlove" 扫描货物。
这使得他们的工作速度比额外借助手持扫描仪要快得多。工作过程也更符合人体工程学,因为工人可以空出手来举起板条箱。
未来,ProGlove 还有望用于其他领域,如货物接收或包装。