核酸测序,稳定精确

自新冠肺炎爆发以来,Festo时刻关注着疫情形势。在完成口罩提速和呼吸仪器的助力后,我们再次接到了一项核酸检测设备生产的“紧急任务”。

核酸检测过程中,超高通量测序仪通过高效巨量的样本测序,快速完成诊断。

关键时期,客户对这一设备提出了“供货快、耐腐蚀、缩短检测时间”的需求。看似简单的三点,背后其实是大量检测样本搬运、正负压频繁切换、压力指标精确控制、避免试剂腐蚀仪器等技术难题。

精确压力控制取样

对于检测过程中的第一步取样,其数量之多要求着压力精确控制。在这一环节,Festo为客户提供SPAN压力传感器解决方案。

SPAN通用性广泛,可全面监控负压和正压环境,并实现PNP/NPN以及模拟量电流/电压输出。其调试方便,可通过复制功能实现多参数调试,从而对取样压力指标全面掌控,保证样本的稳定提取以及检测结果的准确性。

全自动试管装配

对不同型号批次的检测样本进行夹取、搬运、定位等操作,Festo全自动医疗试管装配方案也可以轻松完成。

总线控制型的电动旋转缸ERMO精准定位任意试管位置,电动夹爪EHPS在抓取试管时根据批次调节抓取力,实现柔性抓取。同时电机集成在电爪中,利用模拟量位置传感器实时感知夹爪的任意位置,避免过度抓取。在这个过程中,导向缸DFM实现试管盖帽与主体的精准对位,提高装配良率。

在移动到确定位置后,旋转抓取模块EHMD便会执行样本的抓取工作,它是同类中结构最紧凑的旋转抓取模块,非常适用于抓取小物体。独一无二的Z轴模块能自动调节盖子的螺距,免去了头/转接件的更换时间,并能确保瓶盖开合时的可靠性。

保障流体输送

检测设备除了精确高效的动作外,耐腐蚀性也有着极高的要求。在接头处,NPQP聚丙烯接头扮演着“关键角色”。

NPQP聚丙烯接头配合专用管子,可确保传输样本时的酸碱耐受性,保证设备中的流体输送。同时NPQP采用非金属材质,符合食品级安全标准,轻量化部件移动方便,透明化外观更便于设备排除故障。

疫苗生产,高质高效

为了尽快战胜疫情,各国医疗领域已经将研发疫苗作为主战场。众志成城之下,Festo也持续在疫苗生产项目中贡献力量。

疫苗研发及生产需要经过培养、配液、测试、消毒、装填、包装几站。这些流程中,配液流程的工艺直接决定疫苗成品的最终质量。

对于点液和移液等过程,Festo比例压力阀VEAB可通过创新的压电技术和闭环控制技术实现高精度控制,在长期使用中保持良好的稳定性。

除此之外,Festo还将VTUG阀岛应用于疫苗配液系统中。它可实现对过程阀的自动化控制,实现精准配比。与传统电磁阀相比,VTUG节省了大量人工同时,更便于现场管线排布。其自带的多种诊断方式,能实现故障的快速诊断,提高配液系统的稳定性。

Festo始终致力于医疗科技创新

自新冠疫情爆发以来,我们持续运用自动化解决方案与客户合作给予病毒“致命打击”。