爆发式的需求当前,口罩生产 “十万火急”。作为医用耗材自动化先行者,迈得医疗工业设备股份有限公司(简称迈得)身兼重任。迈得深耕医用耗材智能装备17年,拥有近200项专利,对生产线的各项技术要求严格。疫情当前,为了提高口罩机良品率并加快生产速度,迈得选择与Festo联手出击。
克服技术难题,让口罩生产实现快、准、稳
MD150是迈得医疗工业设备股份有限公司现有的第三代高速口罩机,用于生产一次性平面口罩。为了应对有限的设备安装空间,MD150采用了Festo ADN紧凑型气缸。
ADN紧凑型气缸体积小、安装灵活,解决了高速口罩机对气缸空间位的限制问题,同时为操作人员的设备调试保留了更大的便捷性,能够有效提高工作效率,节约生产时间。
为了让设备运行得更加稳定、高速生产,迈得医疗工业设备股份有限公司应用了Festo ELGG电驱动器。
传统口罩机在生产过程中,易发生口罩带打结的状况,严重影响生产效率,更影响产品品质及用户体验,而ELGG电驱动器创新的开合式推拉,能够精准克服这项技术难题。
ELGG电驱动器,速度快、稳定性高、响应迅速、双滑块有效距离长,可以有效提升口罩机的效率,迈得MD150口罩机因而可达到每分钟150片的生产速度,从容应对巨大的生产需求。
大胆创新,让机械组装学会做减法
紧急驰援口罩生产以外,面对大量的医用耗材生产需求,Festo再次支招。 留置针熔头机是专门为留置针熔头而研发设计的一款多功位于一体的全自动化设备,对重复精度要求非常高。设计之初,迈得对设备良品率的期望值为96%,而Festo的DGSL高精度滑台气缸与EGC电驱动器等产品,进一步实现99%以上的设备良品率,近乎完美。
Festo DGSL高精度滑台气缸将高合金钢导轨直接做成滑台,为业内创新设计。通过集成安装通孔,工作人员只需要用螺栓即可进行连接,不需要加额外的安装零部件,其次,它还将进气口和调试口设在一侧,方便安装工人进行调节。
Festo摒弃繁杂的组装设计,大胆创新,让机械学会做减法,大大提高了工作效率。此外,Festo EGC电驱动器也同样功不可没,产品重复精度可以达到±0.02mm,可有效提高装配精度,降低次品率。
为快速应对疫情,Festo与迈得医疗的联合,体现了工业自动化在生命科学行业发挥的独特价值。“Festo始终致力于医疗科技创新,无论是运用自动化解决方案支援抗疫,还是对未来实验室技术的迭代升级,公司坚持创新技术研发,为医疗领域送去福音,为生命安全一路护航。”Festo大中华区生命科学行业销售负责人Kroll, Marcus表示。