主页
关于费斯托
博客
氢
哪种自动化结构最适合氢经济?无论是电解生产氢气、后续运输还是之后对氢气的应用,这些过程对自动化的要求都很高。集中式、分散式或混合式自动化概念是否适合您的应用?我们的专家将向您展示如何优化和准确设计价值链上的工艺流程。其中包括功能安全和控制柜解决方案等等极具价值的内容。
创新
用于 H2 的阀岛:关键标准
从安全开关到智能监控,阀岛是许多自动化任务的核心。 因此,任何希望实现氢能价值链设备自动化的企业,都绕不开这个核心问题:哪种阀岛最适合我们? 答案不能一概而论,因为不同应用的要求大相径庭。 正因如此,基于关键标准进行产品选型才显得尤为重要。 这样,您便能找到既满足当下需求,又能在未来灵活扩展的解决方案。
制氢过程中阀门的智能控制
选择合适的阀门技术是实现安全、高效和可持续氢气自动化的关键。 氢能自动化需要的不仅是坚固部件,更需精准控制、最高可能的安全等级与灵活扩展能力。 如果选择了错误的阀门结构,就有可能出现故障、延误,造成高昂成本。 当传统阀门方案面临技术瓶颈时,智能阀岛能够为可持续、高性能的氢能应用奠定基石。
挑战
在整个价值链中,氢能正在为许多公司注入活力。 但是,在发展势头强劲的同时,也会遇到诸多阻碍,使项目停滞不前。 满足极高的安全标准、实现高度可扩展性,同时确保流程高效运行——实现这一多重目标正是氢能产业面临的核心挑战之一。 本文将深入剖析典型技术障碍,并阐述如何借助自动化技术精准把握发展方向。
价值链简介
绿色氢能被视为开启气候中性未来的关键。 但绿色氢能如何生产?又如何输送到需要它的地方? 本文以通俗易懂的语言介绍了从生产到应用的氢能价值链。
集中式还是分散式制氢?
今时今日,合适的自动化解决方案是安全、高效制氢的必要前提。 无论集中式控制还是分散式控制,都能为制氢带来显著优势。 本文旨在帮助您确定最适合您制氢装置的方案。
确保制氢安全性
制氢工业往往伴随着使命与责任。 氢气制取潜藏风险,但只要秉持正确的安全理念,这些风险皆在可控范围内。 欢迎了解重要注意事项,以及 SIL 61508 国际标准对制氢的相关规定。
制氢用集中控制柜
结构、防护措施以及一目了然的控制,对于安全制氢来说非常重要。 而这些,集中式控制柜解决方案都能做到。 它可确保电解过程紧凑、安全、高效。 本文通过多种技术细节,为您讲解为何集中式解决方案深受客户信赖。
制氢自动化
您是否知道,我们现在可以安全、高效、可持续地实现制氢自动化了吗? 无论您是初入行业还是对现有装置进行现代化改造, 自动化技术都能为您的设备赋予未来竞争力。 在这里,您可详细了解能源转型重中之重——“绿色氢能”具有哪些优势。
制氢:分散式控制与自动控制
您计划制氢,正在为小型装置或撬块寻找灵活、可扩展的解决方案? 从阀门到远程 I/O,再到防爆解决方案,Festo 可为分散式自动化提供全面的定制产品组合。 根据具体应用精确定制,一站式提供所有产品与服务。