慢性阻塞性肺病患者呼吸急促,因为受损的肺不再能够从空气中过滤出足够的氧气。因此,许多患者依赖于长期氧疗。移动式氧气系统设备,如氧气保存器,为患者提供充足的氧气。

提高便利性

武藏医学实验室采用了新方法来设计氧气瓶:他们将流量调节器(品牌为IVY)与氧气瓶分开,这样就可以方便地拿在手里进行操作。它的大小和重量与智能手机相当,可以舒适地直接放在病人的衬衫口袋或裤兜里。

调节器小巧轻便,尤其是归功于通过管道调节氧气供应的 Festo 比例阀 VEMR。压电阀的另一个优点是其开关操作特别安静。即使是通常由声音信号指示的错误消息,也不那么令人不快,因为一开始调节器只是振动。

效率更高

该设备与病人的呼吸频率相匹配。传感器确保调节器可检测吸气。然后将适量的氧气与呼吸空气混合。在吸气过程中,传感器检测到压降,并向调节器发送信号,调节器进而打开比例阀 VEMR。氧气随后从氧气瓶中流出 — 不像其他设备那样不间断,而是只在病人吸气时才流出。一旦吸气完成,比例阀就会切断氧气供应。氧气消耗因此更高效。氧气瓶不必像以前那样频繁地重新灌装。因此患者的活动范围扩大了。此外,由于高能效的压电阀,该设备的工作时间大大延长,而且电池的充电间隔也变长。

压电比例特性

利用压电技术,可以温和地给患者输氧,而不是急促地输氧。武藏医学实验室总经理 Tokuyama San 解释道:“这对患者来说更令人愉快。我们很高兴成为日本第一家能够在医疗设备中使用压电阀的公司,这为患者提供了显著的优势。” 武藏医学实验室因该设备在 2016 年东京国际医疗设备设计与技术展上荣获了创新奖。

  1. 图片:武藏