可持续性是一种竞争优势

在全球工业变革的浪潮中,自动化处于创新与可持续性交汇的关键节点。 随着二氧化碳减排和可持续商业实践的重要性与日俱增,全球正在重新制定法律框架和政策,为未来的可持续发展铺平道路。 未来十年,五项关键的规范性举措将影响自动化企业的运作方式、创新进程以及竞争方式。 因此,深入了解这些法律规定至关重要。 通过这种方式,企业不仅能实现合规运营,还能成为可持续发展的引领者。

1. 科学碳目标倡议 (SBTi)

SBTi 鼓励企业根据《巴黎协定》制定科学的温室气体减排目标。 其中设定的气候目标包括直接排放和间接排放。 直接排放是企业可独立控制的,而间接目标则依赖于供应链。 特别是在自动化行业,为了保持竞争力,企业必须将这些减排措施在日常生产中实施。 因此,企业可能会优先选择那些积极助力其实现气候目标的供应商。 通过选择这类供应商,企业可以提高品牌声誉,增加注重环保的客户对品牌的信任。 欢迎进一步了解 SBTi 及其目标

2. 欧洲绿色协议

欧洲绿色协议是欧盟为推动绿色转型所发出的一整套综合倡议。 据此,欧盟希望到 2050 年实现气候中和,并推动资源消耗与经济增长相互脱钩。 该协议包括多种政治措施,这些措施产生了具体的法规,如 CSRD 和 CS3D。 对于自动化行业而言,这意味着必须转而采用可持续性运营方式,开发循环经济产品,并遵守更严格的能效标准。 与此同时,企业若在绿色创新方面进行投资,将有机会获得财政补贴和资助,从而开辟更多融资空间。

让您的采购流程更具可持续性

确定务实举措,构建高效、合规且面向未来的供应链。 本检查清单可帮助让您的运营满足监管要求、贴合公司特定目标,并主动支持您的可持续发展战略。​

立即下载检查清单

3. 企业可持续发展报告指令 (CSRD)

CSRD 大幅提高了欧盟企业在可持续发展报告方面的要求。 该指令旨在使可持续发展报告标准化,使其具有可比性,并提高透明度。 采购方日益重视供应商在可持续发展承诺方面提供的具有公信力的佐证材料。 为了提供相关材料,企业需要配置强大的数据管理系统。 如果企业能够及早积极响应 CSRD 标准并实现数据自动化(直至现场层面),就能够凭借高度透明的信息披露机制,在激烈的市场竞争中脱颖而出,巩固其市场地位。 如需了解有关 CSRD 的准则和详细信息,请点击此处

4. 企业可持续发展尽职调查指令 (CS3D)

CS3D 旨在提高供应链中的社会和环境可持续性。 企业必须仔细核查供应商的可持续发展实践情况。 不符合标准的企业可能需要承担相应责任。 同时,CS3D 也带来了潜在的商机,因为符合标准是进入欧洲市场的先决条件。 如需了解有关 CS3D 的详细信息,请点击此处

5. 《能源效率法案》

《能源效率法案》规定了应当如何利用能源。 该法案旨在促使企业积极寻求高效的解决方案,并推动数字化、人工智能和物联网领域的能源优化创新。 对于在工业能源管理中发挥关键作用的自动化行业,该法案尤为重要。 随着企业不断追求实现能效目标,高效自动化解决方案的市场需求量将持续增长。 与此同时,企业也越来越需要能够落实强制性能源效率提升要求的服务方案。

为可持续性未来做准备

日益严格的 ESG 监管与价值链面临的间接目标压力,正在引发一场根本性变革。 可持续性正成为影响自动化行业采购决策的决定性因素。 如果企业能积极投资于下一代可持续技术,那么不仅可巩固自身市场地位,更能获得新的发展机遇。 这其中就包括通过降低能耗实现节省成本,以及简化数据分析使信息更加透明。 在此过程中,必须权衡遵守可持续性法规的成本与通过减少能耗所带来的节省之间的关系。

结论

自动化行业正面临着绝佳的难得机会,有望在可持续发展方面占据领先地位。 其中,采购方通过选择那些支持并遵照不断完善的监管标准的合作伙伴和产品,发挥着关键作用。