通过自动化技术提高生产力和效率

使用自动化解决方案运输液体,能够为制造商和研究机构带来诸多益处。调剂系统可以在最短时间内精确地填充大型微孔板的深孔。这样就能够使专业人员摆脱重复性的工作,有更多时间进行创造价值的工作,例如分析结果或开发新的测试程序。与使用吸液管手动移液的工作流程不同,整个流程实现了完全标准化。由于每个步骤都统一执行,错误的潜在风险降低。通过封闭式系统,生成一个清洁的环境,从而最大程度减少对细胞培养的外部干扰。

必须小心运送细胞

从高通量筛选、个体基因疗法分析,到细胞培养过程,所有这些因素都支持在细胞和组织运送中实现高度自动化。尽量减少过程对细胞活力的影响,在此过程中起着决定性作用。细胞在大小和形状上存在差异,它们在溶液中的浓度可能不同。因此,在自动化液体运送中,能够准确设置并再现参数如压力和开启时间非常重要。这样就能够控制作用于细胞的负荷,如剪切力和压差,并将其降低到最小程度。

Festo LifeTech 提供大量使用压缩空气的模块化且灵活的调剂系统组件。这样就能够以温和方法精确移液,特别是细胞悬浮液。由于细胞是极易受外部条件影响的活生物体,因此必须能够专门调整使用压力,来适应细胞谱系和细胞浓度。

细胞活力的实际检测

Festo 与埃斯林根应用科学大学 (Hochschule Esslingen) 合作,测试了与使用手动吸管移液相比,用 Festo 的压力控制移液系统进行配药会对细胞活力产生哪些影响。用所选细胞谱系进行的实验表明,细胞的平均存活率与用吸液管手动移液的样本类似。因此,Festo 的调剂系统为温和与精确处理细胞培养提供了非常好的基础技术,体现了自动化的所有优势。模块化结构和参数的可设置性使系统可以适应各种细胞谱系和细胞浓度。