能否实现制氢自动化?

可以,而且自动化在保持绿氢的持续可用性方面具有决定性优势。 电解槽自动化控制不但能提高效率,还可为实现运行安全提供有力保障。 可以通过分散式或集中方式智能连接压力控制、气体净化、阀门控制等过程。

为什么如今生产自动化如此重要?

随着优质氢能在全球各国的需求不断增多,市场对于制氢质量、速度和安全性的要求也不断提高。 如今,高可用性、重复精度和无缝文档记录是大批量制氢的基石,而这些恰恰是自动化系统的典型优势。 特别在使用可再生能源时,必须实现对这种不稳定能源供应实现精确控制,并可对介质流进行调节,始终确保其与生产过程相互匹配。

要轻松上手? 希望您有备而来。

氢气制取在技术、安全和标准化等方面都面临着不小的挑战。 压力、温度、爆炸性气体—— 处理这些棘手问题都需要专业知识。 从符合 ATEX 标准的设计布局,一直到将其完整落实在相应防区域内,Festo 不但为您提供支持,还提供覆盖所有相关要求的解决方案。 如此一来,就可在全球范围内按照标准制取氢气。

制氢过程中对安全性要求很高吗?

答案显而易见: 要求非常高。 氢气具有高反应活性、易燃性和难以检测性等特点,因此功能安全至关重要。 系统必须通过 IEC 61508 (SIL) 等认证,达到保护人员、环境和装置的要求。 Festo 既提供单个元件,也提供注重功能安全、在运行过程中高度可靠的整套自动化解决方案。

制取绿氢不但复杂而且成本高昂?

高效制取则不存在上述问题。 即使在化工、钢铁、水泥等能源密集型行业,自动化技术也能在生产过程中节约能源、降低高昂的维护成本、实现长时间的连续运行。 与可再生能源组合使用,我们就能打造一套经济可行的可持续生产模式。 可以说,氢气价格越低,对这些行业越有利。 另外一项优势是: 企业在为去碳化作出积极贡献的同时,还可因正面形象在市场竞争中获益。

我们为什么需要氢气

欢迎观看视频“From green hydrogen to long distance”(从绿色氢能到长途旅行),了解氢气如何可以自然地融入我们的日常生活。

Festo——从概念到落地,一路携手的合作伙伴

无论模块化电解槽还是大型工业项目, 从规划到调试,Festo 皆全程陪伴。 提供分散式集成元件或者集中式控制柜解决方案,精准满足您的应用需求。 Festo 不只提供技术,还积极助力您安全、高效、可持续地发展氢能经济。

Festo 优势一览

☑ 提供适用于集中式和分散式系统的自动化解决方案

☑ 具备功能安全 (IEC 61508 / SIL) 相关专业知识

☑ 具备全球性制氢经验

☑ 提供适用于能源密集型行业的解决方案

☑ 支持多种标准和认证

☑ 提供咨询、部件、控制柜——一站式提供所有产品和服务