当下,现代化实验室设备、诊断仪器及医疗器械的研发与生产,正前所未有地置身于技术创新、监管要求与经济压力的多重夹击之中。 市场对设备精度、可靠性与微型化的要求日益提高,归档记录、安全保障以及与现有系统的数字集成等亦面临相同局面。
与此同时,许多制造商还正面临资源有限、成本压力攀升、专业人才缺口持续存在等困境。 系统复杂度不断增加,而产品开发与上市的时间窗口却持续收紧。
本文聚焦设备制造产业、特别是 实验室分析技术、临床诊断和医疗技术领域的设备制造所面临的核心挑战,清晰阐述创新型解决方案当下赖以生长的宏观环境与条件。
对于开发人员来说,现代化设备所要实现的紧凑结构无疑为他们带来了巨大挑战。 在实验室设备、诊断仪器和医疗器械中,必须在极其有限的空间内布局大量功能设备,比如传感器、流体结构、电子部件等。 与此同时,业界对人体工学设计、移动便携性和运输适应性的要求亦不断提高。 这就意味着,微型化部件不仅要具备强大的性能,还必须确保稳定可靠、经久耐用。 有限的安装空间要求设计者必须以创新思维进行重构和设计,精心规划系统架构 - 每一毫米都至关重要。 而这,通常会对材料的使用和设备重量带来影响。
负责开发复杂机电一体化系统的团队规模小、任务重,是很多制造商面临的共同挑战。 而在开发过程中,又普遍存在人员欠缺专业知识的问题,这一点在自动化、流体学、电子、软件集成等领域尤为突出。 从概念构思到批量生产,实验室设备、诊断仪器和医疗器械的开发始终离不开对技术的深入理解。 因此,核心优势不在驱动技术或系统集成的企业,正日益倚重外部合作伙伴,从能精准提供专业知识和资源支持的合作伙伴处受益。
设备制造行业面临的经济压力日益加剧,中小批量生产领域尤为显著。 客户既期待性能与可靠性兼备的解决方案,又要求成本效益突出。 然而新设备研发成本高昂,在产品款型多样,生产数量却有限的情况下尤其如此。 为保持市场竞争力,许多制造商正积极采用模块化组件、推进标准化进程,同时引入外部研发支持。 如此既能缩短开发周期、降低成本,又能保证质量和功能。
将流体、电子元件、机械、传感器和软件集成到一台设备中,会导致系统高度复杂化。 为确保正常运行,各接口间必须实现精密协同。 即使系统架构中的微小错位,也可能在审批或应用环节引发严重问题。 因此,以全局视角审视系统集成(最好组建跨学科团队),于成功而言至关重要。
实验室设备、诊断仪器和医疗器械往往要在多变的环境条件下工作,必须常年保持可靠且精准的运行状态。 而包括血液分析、分子生物学检测在内的诸多敏感应用,对设备精确度、可重复性和长期稳定性的要求尤其高。 因而,坚固耐用的结构设计、优质的部件和周密的质控体系,对于避免设备故障、保障患者安全来说至关重要。
对于实验室设备、诊断仪器和医疗器械制造商而言,遵守 MDR(医疗器械法规)、ISO 13485 标准、FDA 法规、IEC-61010 标准等法规要求,是必须履行的义务。 也是极为复杂的挑战。 从研发阶段开始,就必须将归档记录、可追溯性和验证流程纳入考量范围。 任何错误和疏漏都可能导致开发延迟、审批受阻乃至产品召回等重大问题。 因此,深入了解监管要求至关重要。
当下,从产品构思到投放市场的时间跨度日益缩短。 同时,市场对个性化定制和灵活产量的需求与日俱增。 有鉴于此,制造商必须快速应对市场变化,高效完成新设备的开发、测试与量产部署。 采用敏捷开发流程、构建模块化平台,以及与经验丰富的合作伙伴紧密合作,都可大幅缩短产品上市周期。
当下,实验室设备、诊断仪器和医疗器械的网络化和数字化进程不断深入。 它们与医院信息系统、云平台或实验室信息管理系统互联互通,更高效地使用和分析数据。 这种数字化网络对接囗、软件架构和 IT 安全的要求颇高,后者尤甚。
随着 2027 年 12 月即将生效的《网络韧性法案》(CRA) 进入执行阶段,网络安全也将成为所有含数字元素产品获得 CE 认证的强制性标准。 届时,制造商必须遵循“设计保障安全”与“默认安全”原则进行产品开发。
除技术性能以外,设备是否易于维护和服务,也日益成为行业的关注焦点。 为满足市场需求,制造商们必须倾力打造维护需求少、更易于维护,理想状态下能实现预测性维护的系统。 其目标在于,最大限度减少停机时间、延长使用寿命,以及实现高效的服务响应。 预测性维护等现代化解决方案,可在故障发生前及早发现维护需求。
时至今日,可持续发展已然成为至关重要的竞争要素,而非锦上添花的可选项。 制造商面临严峻挑战:必须在保证设备性能与质量的同时,降低材料与能源消耗。 采用资源节约型设计、高能效部件和可回收材料,是实现生态责任与商业成功双赢的核心路径。
上述挑战充分表明,生命科学行业对设备制造商的要求极为严苛,传统标准部件往往难以满足需求。 尤其在精度、集成与合规保障方面,通用型解决方案很快就会达到极限。