臂端工具 (EOAT) 是机器人或搬运装置与工件之间的重要联结。 这些末端执行器附装在机械臂上,可精确地执行抓取、接合或测试等特定任务。 如不附装 EOAT,机器人和搬运装置便只能进行基础运动,无法实现各种功能。
正是得益于该工具,机器人才能执行特定任务,如抓取部件、连接组件或测试产品。
EOAT 执行的典型任务包括:
EOAT 赋予了机器人实施复杂自动化过程所需的适应性和效率。 通过这种专用工具,普通操作器能够变成高度灵活的系统,精确地满足相应的要求。
根据不同的应用和任务,我们提供了多种臂端工具。 主要的类型有:
抓手是最常用的 EOAT,其设计多种多样,从简单的、由单个产品组成气爪或电爪,到用于较大部件的复杂抓手(可通过规格调整实现灵活抓取),不一而足。 抓手可用于抓取、固定物体并将其运送到另一地点。 机器人抓手可灵活配置,以处理不同形状和尺寸的物体,从精确的力锁合或形锁合抓手(如平行抓手),到利用真空吸盘轻轻接触工件的保护性真空抓手,再到几乎与工件无接触的伯努利式吸盘抓手,应有尽有。
加工工具包括接合工具,如焊枪、铆接工具、螺钉头和用于粘合的进给装置。 此外,钻孔、铣削或打磨等加工操作也可直接使用 EOAT 进行,这使得机器人不仅可用作材料搬运工具,还可用作生产设备。 它们安全可靠、非常适合用于面向质量稳定的工件实施重复性加工步骤。
对于特定任务则有许多专用工具。 其中包括用于质量控制的传感器、光学控制系统、喷涂解决方案和用于特殊装配解决方案的 EOAT。 这些专用工具极大地扩展了机器人的能力范围,使其能够高效地完成复杂任务。
EOAT 具有众多优势,能够为生产自动技术带来巨大价值:
但是在选择和实施 EOAT 时,人们也面临着一些挑战: 比如机器人与现有过程之间的集成往往比较复杂,而且需要为不同的任务找到合适的工具。 因此,要想充分发挥末端执行器的作用,必须进行周密的规划。
臂端工具相关技术正在不断发展,并持续影响着机械手和自动技术。 最新趋势包括:
此外,我们也看到,传感器和抓手技术的创新组合,正在推动自动化材料处理技术不断发展。 这些进步不仅提高了 EOAT 的效率,而且使其用途更加广泛。
设备综合效率 (OEE) 是衡量生产设备效率的关键绩效指标。 EOAT 在提升 OEE 的三大关键因素——可用性、性能和质量方面发挥着重要作用。
借助合适的末端执行器,生产线可更快速、更灵活地应对不同的要求。 因此,EOAT 是实现高 OEE 和使生产高效灵活的关键因素。 正确选择和设计末端执行器,能够为顺利实现生产线自动化奠定基础。