1. 流量控制与质量流量控制有何区别?

Werner Alber: 流量控制装置测量单位时间内的气体体积,并对压力和温度波动做出灵敏反应。 质量流量控制装置则检测实际气体质量,并确保在所有环境条件下实现恒定值,是医疗技术和半导体生产等精密应用的明智选择。

简言之, 流量控制关注的是体积,质量流量控制的关注重点则是质量,无论外部条件如何,始终确保有相同质量的气体流经系统。

2. 何谓质量流量调节阀?工作原理是什么样子的?

Werner Alber: 想象一下,某项工艺要求始终提供等量的气体。 如果将传统的体积流量调节器设置为 10 l/min,那么只有在某些特定条件下,才能得到完全相同的气体量。 一旦温度升高,气体会发生膨胀。这意味着,在 10 l/min 的相同设置下,得到的气体质量会减少。 而在相反的情况下,压力越大,意味着 10 L 气体中的分子越多。 质量流量调节阀控制流动介质的质量。 气体的质量与体积不同,它不受压力和温度影响,因此可以实现高精度、稳定控制。 这样就可以保证气体量恒定、高效、可重复。 与控制方式简单的节流阀不同,质量流量调节阀不但调节质量流量,还主动稳定质量流量,从而确保工艺条件始终如一。 因此,对于要求高精度、高动态和高工艺安全性的应用来说,质量流量调节阀是理想的解决方案。

3. 质量流量调节阀的控制方式与节流阀有何不同?

Werner Alber: 最大的不同是控制方式。 质量流量调节阀在闭环回路中运行, 不但持续调节当前质量流量,而且精确调整阀门,以此来恒定实现所需的额定值。 节流阀(类似带流量计的针阀)一般需要被动或手动调整。 一旦过程条件发生变化,这些传统阀必须手动重新调整,因为它不“知道”这些变化。 而质量流量调节阀则能实时对偏差做出反应。

可以这么说, MFC 会自己思考,而简单的流量控制器只是一个固定设置的节流阀。 在实际应用中,这意味着质量流量调节阀的精度和一致性明显更高,在环境条件并非绝对恒定的情况下尤其如此。

4. 质量流量调节阀遵循哪些测量原理?它们是如何工作的?

Werner Alber: 质量流量调节阀 (MFC) 可以通过多种物理方法检测气体流量。 最常用的方法是热学(量热)原理,尤其适用于气体应用。 遵循热学原理工作时,一般采用热损失和热传递两种方法。 基于压差的方法也越来越常见,因为与热学原理相比,这种方法的反应速度更快。 值得一提的还有科里奥利原理,这种方法直接测量质量流量。 选择哪种测量原理始终取决于应用的具体要求。

5. 质量流量调节阀采用何种构造?包含哪些部件?

Werner Alber: 质量流量调节阀由三个核心部件构成: 传感器、控制电子元件以及用作执行器的比例阀。 传感器根据特定测量原理检测质量流量。 得出的测量值由控制电子元件进行处理,并与指定的额定值进行比较。 如果存在偏差,会立即识别出来并传递给减压阀,之后减压阀作为执行器对流量进行相应的调节。

Festo 凭借压电技术实现高动态、高能效和几乎无磨损的控制过程。 所有部件精准匹配,为实现精确、稳定、可重复的流量控制提供有力保障。 整个过程由上级控制单元进行控制,该单元同步所有部件并不断进行调整。

6. 质量流量调节阀所采用的压电技术具有哪些优势?Festo 为何采用这种技术?

Werner Alber: 与传统电磁阀相比,压电技术为质量流量调节阀提供了至关重要的优势, 使它们能够实现高精度、高能效、低磨损的流量控制。 压电阀使用陶瓷弯曲元件,当施加电压时,陶瓷弯曲元件会发生形变,从而打开或关闭阀门。 能耗极低是一大优势: 阀门就位后,压电执行器几乎就不再需要能量,因为不需要保持电流。 这样不但能降低电耗,还能防止温控环境中产生不必要的热量。

此外,由于不需要线圈和机械开关操作,压电阀得以实现全静音运行。 对于必须避免声波干扰的环境来说,这一点尤为有利。 压电阀控制精度高、响应迅速,可实现灵敏的无级质量流量控制。 由于结构紧凑,配备压电阀的质量流量调节阀集成时格外节省空间,是移动和狭窄应用的明智选择。 除此之外,它们还非常耐用,因为几乎不含任何活动部件,几乎不存在磨损问题。

7. 质量流量调节阀在工业中扮演何种角色?可用于哪些行业?

Werner Alber: 采用压电技术的质量流量调节阀具有无磨损、无噪音、节能等特点,尤其适合对温度稳定性、精细控制能力和使用寿命要求较高的应用。

尤其在半导体生产中,质量流量调节阀扮演着重要角色。 这是因为,在这项工艺中,必须对蚀刻气、载气、保护气等工艺气体进行极其精确的调节,只有这样才能生产出完好的微型芯片。 即使发生极小的气流偏差,也可能导致晶片出现缺陷。 质量流量调节阀精准调节向工艺室和装载口供应的保护气体和载气,从而达到最大程度减少污染,以及确保工艺条件恒定不变的目的。

医疗技术和实验室技术是质量流量调节阀的另外一个重要应用领域。 在呼吸机或麻醉机中,质量流量调节阀为患者精确控制氧气和其他气体的混合比例。 在气相色谱仪和质谱仪等实验室分析设备中,使用质量流量调节阀保证气体流量的可重复性,从而进行高精度测量。

8. 您认为目前质量流量控制领域存在哪些创新和趋势?

Werner Alber: 当前,质量流量控制正朝着数字化、微型化和节能自动化方向发展。 质量流量调节阀在技术方面取得了一项进步,即在热测量方法中新增了速度更快的压差法,这使得动态控制成为可能。

此外,微型化和新型传感器技术方面亦有所创新。 在 MEMS 和 CMOS 技术的加持下,研制出了能耗极低的高精度传感器,使质量流量调节阀更加紧凑高效。 总体来说,质量流量调节阀正在变得更加精确、更加灵活,网络化程度也在不断加强。 同时,能耗更低,可以更高效地集成到现代自动化系统中,这是对数字化气动技术的重大贡献。

9. 对于那些计划在质量流量控制或自动化方面采用智能方案的企业,您有什么建议?

Werner Alber: 实现高效的质量流量控制,关键在于精度、能效和无缝集成。 企业必须及早检查各项流程所需的准确性和反应时间。 使用高能效执行器是切实有效的优化方法。

压电技术不但大幅降低电耗,还能避免产生热量,实现精确、无磨损的控制。 此外还建议企业采用智能诊断功能,加强维护的可规划性,增强流程稳定性。

接下来建议进行系统分析: 损失发生在哪里? 哪些部件工作效率低下? 有针对性的咨询或者使用先进的质量流量调节阀进行测试运行,可以快速获取优化潜力的相关信息。 可扩展的数字化解决方案可以长期提高效率、过程安全性和灵活性。

感谢 Werner Alber 对质量流量控制领域所作的深入剖析,令人茅塞顿开。 在他的阐述中,着重介绍了精确控制、数字化网络和压电技术如何提高各个行业的效率和过程安全性。 对于采用现代化质量流量控制技术的企业来说,不但能提高精度和能效,还能优化过程安全性,而这些,都是面向未来实现自动化的决定性因素。