更快、更好地完成维护任务

您正在寻找优化维护流程的新方法?而且希望携手数字解决方案奔赴未来?在以生产为导向的环境中,若想实现平稳运行,最大程度缩减停机时间,拥有一支优秀的维护团队至关重要。但是,五花八门的要求和日复一日的重复工作,往往会给团队带来压力和挫败感。您想更快、更好地完成维护任务?从高效规划和执行维护工作,到提高系统可用性和降低成本——数字解决方案将助力您将维护流程提高到新的层次。

近年来,工业维护领域发生了一些变化。在数字技术推动下,维护流程越来越高效、越来越透明。而数字维护管理器,正是大幅推动这场变革的一种解决方案—— 数字维护管理器也称为计算机辅助维护管理系统(Computerized Maintenance Management System,CMMS), 其可以搭载一系列能为您的日常工作提供支持的工具和功能。

为什么说 CMMS 系统值得投入?

提高效率——优化维护流程

计算机辅助维护管理系统 (CMMS) 可以更为有效地对维护工作进行规划、执行和监控。自动化流程、集中管理维护数据和分析数据既可优化维护流程,又可最大程度减少停机时间。

合规性一览——通过结构化操作保障安全

维护管理器一方面能提高故障诊断效率, 另一方面还能为“已完成要求的所有维护任务”提供完整证明。在审计和政府检查中,这项功能非常重要,它能够减轻检修人员和管理人员的工作。

注重资源——提升维护管理水平,打造更高绩效

通过分析维护数据,您可以更好地规划执行维护任务所需的人数。这样一来,就能更高效地分配人员、材料和时间。

提高设备可用性,最大程度减少停机时间

实施良好的 CMMS 系统,可以帮助您最大程度提高设备可用性。通过及时规划和执行维护作业,可以缩减计划外停机时间,提高生产效率。

备件管理——为顺畅、快速完成维护提供有力保障

维护管理器可以保证所需备件库存量充足。这意味着,只要有需要,就能快速完成维修和维护。

凭借有效措施节约成本

遵循有效的维护策略,可以减少代价高昂的计划外停机时间。此外还能延长设备的使用寿命。及时发现问题并采取预防措施,可以避免产生代价高昂的维修和备件成本。

使用 CMMS 系统 Festo AX Smartenance,随时随地掌控维护工作

Festo AX Smartenance 是一款维护管理器,可以为整个公司网络甚至全球网络提供性能强大的 PC 应用程序。此外,它还与一个设计人性化的移动 App 绑定在一起。通过这款 App,可以随时随地调用所有相关信息。随着 Festo AX Smartenance 的到来,零散分布的电路图和文档将成为历史。机器的所有相关信息都存储在中央平台,所有人都可随时访问。

无需使用多个维护和故障工单系统。有了 AX Smartenance,您可以无缝查看代办事项清单,以及所有维护任务的反馈信息(包含图片和评论), 使您不再被禁锢于一处工位。

另外一项优势在于,这款 CMMS 系统设计人性化,不需要开展广泛培训。您很快就能熟悉 AX Smartenance 并熟练使用维护管理器。不但节省时间和资源,还能专心处理其他任务。欢迎免费测试 Festo AX Smartenance。期待您的使用!