在您看来,制造业的成本和排放问题的主要根源在哪里?

Sven Lensdorf:初级能源成本无疑是制造业成本不断攀升的主要原因。比如波兰等国的电价已经翻了两番,对成本的影响显而易见。而且企业还必须购买专门的证书来抵消碳排放,这无疑凸显了碳排放的重要性。此外,环境、社会和公司治理 (ESG) 等方面也在要求企业减少碳排放。

在提高生产能效,促进可持续发展方面,您认为目前存在哪些挑战?Festo 如何应对这些挑战?

Sven Lensdorf:增强能效意识,尤其是压缩空气方面的能效意识,是一项重要挑战。虽然压缩空气处理只占能源成本的一小部分,但节约潜力却巨大。Festo 致力于通过有针对性的咨询和培训,提高客户在这方面的意识并丰富其知识储备。缩小工业现状与技术可行性两者之间的差距,是企业面临的又一项挑战。目前还有很多企业尚未发觉,他们在压缩空气生产、处理、分配和消耗方面存在改善空间——改进这些流程不但节约能源,还能延长机器和设备的使用寿命。

为了最大程度提高能效,我们鼓励客户着眼全局,对整个系统进行检查和审视。我们的目标是,帮助客户全方位了解压缩空气和电气自动化,并据此采取最为恰当的举措。企业面临的挑战复杂多样、包罗万象,既有能源短缺问题,又有产能问题,知识欠缺问题亦不鲜见。员工往往身负重任,承担着大量工作任务,却只能集中精力完成其中的一部分。除此之外,在某些领域存在知识漏洞,也是导致必要措施得不到落实的一大原因。Festo 以帮助客户发现问题并为解决问题提供支持为己任。作为提供支持的一部分, Festo 节能服务致力于帮助企业在压缩空气系统领域快速实现大幅节能。

您能简要介绍下 Festo 节能服务的主要特点和目标吗?

Sven Lensdorf:Festo 在自动化技术领域声名赫赫,尤其在压缩空气应用领域更是拥有气缸、阀、维护设备、抓手等一系列气动产品。然而,我们的服务并不局限于单个组件。因为我们深知,只有着眼于整个系统,才能实现卓越的效率。我们为此推出了全方位的审计服务——审计对象远不止 Festo 核心产品,而是囊括压缩机、处理和分配等流程在内的整个压缩空气供应系统。除了气动和自动化领域产品,Festo 亦为客户提供上述服务。因为我们坚信,着眼全局提供咨询,才能为客户创造更高的附加值。Festo 通过发掘节约潜力,为客户提供解决方案,让客户能够更高效地使用压缩空气。

在整套压缩空气系统循环评估过程中,我们始终基于最新技术标准进行审计。届时会记录压缩机站点和气动应用过程中的电耗、空气量和压力水平数据, 然后根据这些中性数据提供客观的咨询。不论产品品牌如何,客户都能即刻明确节约潜力在何处。如此一来,就能根据收集到的压缩空气系统数据制定决策。

Festo 节能服务具体如何帮助客户提高能效?

Sven Lensdorf:Festo 节能服务首先通过全方位审计或者专门的可持续性检查,帮助客户了解企业目前真实的能源状况。届时,客户会收到二氧化碳排放和经济损失量化数据——对于后期有针对性地制定措施来说,这些数据至关重要。随后,Festo 为客户提供详细的改善建议——不但指出节能方向,还提供具体实施步骤。除此之外,我们也很重视客户方员工的培训和意识强化。Festo 的目标在于,促进可持续学习,让学习内容超越项目范畴,促进长期广泛的能源效率提高。

我们提供的服务如何帮助企业实现 ESG 目标?

Sven Lensdorf:Festo 节能服务旨在帮助客户在压缩空气领域增强‘负责任地使用能源’这种意识。我们会明确说明,如果不使用可再生能源,压缩空气系统确实会导致碳排放。而在这些碳排放量中,有很大一部分来自压缩空气使用过程。有鉴于此,运营商有责任通过有效的资源管理来最大程度减少碳排放。二氧化碳是导致全球变暖的主要原因,而大型企业在保持全球二氧化碳平衡方面起着至关重要的作用,因此担负着特殊责任。在这方面,我们就如何遵守环保和能效标准提供咨询服务,以此为您提供支持——其中,ISO 50001 标准和压缩空气系统尤其是 Festo 的强项。我们的目标是为客户提供支持,帮助他们履行生态责任,实现可持续的改善。

您能以具体客户为例,介绍下 Festo 节能服务如何创造附加值和发挥作用吗?

Svens Lensdorf:两年前,一家大型汽车零配件供应商旗下工厂发生了重大泄漏事故,促成了其与 Festo 的合作契机。经过四周全面检查和必要维修,我们将工厂的压缩空气消耗量降低了将近 20 %。而取得这一成果所付出的投入,只是在现场有针对性地执行了改善措施而已——既未购置新压缩机,也未投资进行结构改造。上述事件表明,即便在德国这样高度发达的生产环境下,即使随手“摘桃子”——即轻松、快速落实某些措施,也可以取得显著的节约成果。

Festo 培训和教育服务能在多大程度上推动客户方实现可持续发展和高能效?

Sven Lensdorf:实现意识与知识相辅相成,在压缩空气和气动系统效率与使用方面亦是如此。我们希望为客户及其员工构建这类基础知识架构。当下,各类高校教授讲授气动知识越来越少,我们希望通过 Festo Didactic 和自动化基础知识培训来填补这些知识空白。我们向大家展示气动技术在那些应用中其实最为合适。了解气动系统的正确设计方法,对高能效机器和设备的开发来说至关重要。因此我们把 Didactic 的教学任务,确定为通过相应的培训树立意识、灌输必要知识,以期达到长期提供有效解决方案的目的。

Festo 如何将可持续发展和社会责任融入自身的运营流程和服务产品中?

Sven Lensdorf:可持续发展是 Festo 工厂、物流基地以及与零配件供应商合作中的重要构成部分。我们面向多个方面——从减少和优化包装材料,到大范围缩减材料用量——提供丰富多样的策略。而所有产品,都以 2024 年碳中和核算达到范围 1 和范围 2 为目标。在此期间,我们专注于推荐给客户的可持续发展原则与服务的落实和实施。Festo 定期对自身的全球工厂进行审计,查找薄弱环节,而后配合节能服务门户网站,一起推动提高能效——我们向客户推荐哪些措施,就在企业内实行哪些举措。

为了加强对可持续发展的重视,我们加入了科学碳目标倡议 (Science Based Targets Initiative, SBTi)——这是一项由联合国全球契约项目 (UNGC)、碳信息披露项目 (CDP)、世界自然基金会 (WWF) 和世界资源研究所 (WRI) 联合发起的全球倡议。该倡议要求企业基于科学减少温室气体排放,努力达到《巴黎协定》提出的 1.5 °C 目标。加入科学碳目标倡议,意味着我们必须履行定期审查和透明报告企业进展情况的义务。同时,加入此倡议也为我们的客户带来了显著的附加值:在高能效解决方案规划和落实阶段,我们积极通过 Festo 节能服务等为客户提供支持。这有助于客户大幅降低能耗、削减成本,同时更高效地实现自身的可持续发展目标。

您希望向那些同样重视可持续发展并为之努力的企业传达怎样的信息?

Sven Lensdorf:企业应当对其在可持续发展领域承担的责任有清楚的认知,因为这是未来付诸行动的重要基础。目前已经有很多企业意识到了这一点,但在某些方面还需要加深认识。能源密集型企业尤其能够通过有针对性地采取措施,为企业带来显著的积极变化。

技术不断向前发展,这为实现比以往更高效、更具可持续性的创新提供了机会。而要落到实处,不但需要勇气,还要有放弃既有成熟路线的心理准备,以及能为实现未来可持续发展提供支持的权威合作伙伴。针对可持续措施和取得的成功的透明报告,对企业外部和内部都具有重要意义。当今时代,具有强烈使命感,勇于承担社会和生态责任的企业,更易得到员工的认同。目光长远,不单纯追求利益最大化,而是踊跃为推动可持续发展作出贡献的项目,能够提升员工的归属感。

比如,减少碳足迹、安装充电桩、使用光伏系统等,都能让员工真切意识到,自家企业正在为环境保护做出积极贡献,而且努力在这个领域做出更多成绩。

衷心感谢 Sven Lensdorf 先生接受我们的采访。围绕制造业在能源效率方面,尤其是压缩空气利用相关领域面临的机遇和挑战,他给我们带来了非常宝贵的见解。Sven Lensdorf 对于推动可持续发展实践的热衷以及在这方面拥有的专业知识,彰显了 Festo 的努力方向,即增强企业意识,力争成为所在市场中能源利用效率更高、责任感更强的参与者。