为了满足法律和监管要求,实验室还必须对过程状态进行监测,并将数据存储在日益庞大的网络中。信息技术为利用从现代自动化实验室中收集的海量数据带来了新的可能性。未来的实验室需要提供更高的检测效率、精确受控的过程以及对信息的收集和分析,以解决当下的问题,并带来新的创意。这将带来前所未有的挑战和机遇。

SMART 实验室始于系统模块和仪器中的人工程序的自动化,它们可轻松整合到完整过程中。这些组件通过实验室集成软件 (LIMS) 互联,从而方便地进行控制和数据采集。未来的实验室将建立在这些软件的基础上,它们有助于定义过程布局,并在过程中整合数字数据管理功能。最终,实验室将组建成一套高效灵活的系统,它可快速完成配置,并且验证程序要比手动过程更加轻松。

随着数字化程度的增加,实验室必须重新对许多过程和结构进行考虑。实验室设备和系统必须具备互联功能,并共享硬件和软件握手协议,以方便进行样本和数据交换。因此我们需要更复杂、更全面的自动化解决方案,而且这些解决方案应具有简单的批次控制和监控功能,以便实验室人员通过简明易懂的本地图形界面进行访问,同时还要能够将生产和数据传输至上级网络。工业界已经对这些要求做出了回应,因此具备智能功能的互联化实验室设备与日俱增。LIMS 解决方案的数量不断增加,而且类似 SiLA 等实验室信息传输开放标准也愈发受到青睐, 实验室 4.0 正在逐渐成为现实。

在当今和未来的自动化实验室中,许多理念都来自其他行业的自动化经验。例如,许多机器人方案的最初商业化起源于汽车和轻型装配行业。放眼全球,很少有自动化过程像半导体芯片制造这样必须受到严苛的控制。作为为这些行业提供自动化解决方案领导企业,Festo 积累了丰富的经验,并顺利完成了大量实际项目。Festo 在斯图加特附近的奥斯特菲尔德尔恩镇 (Ostfildern) 开设了工业 4.0 制造工厂,该工厂是新技术和过程的学习中心,也是 Festo 最重要的生产基地之一。

受工业 4.0 实施过程和理念的启发,Festo 开发了自动化套件,帮助实验室合作伙伴和客户构建智能子系统/模块,从而制造和创建用于先进智能实验室的仪器、系统或自动化过程。这些定制套件基于 Festo 和专业实验室自动化供应商提供的经过优化和验证的元件,经过恰当的配置,可在模块之间实现透明且智能化的运动控制。它们采用先进的运动控制软件模块,允许系统构建者对模块进行参数设置和关联,而不必反复重新为单个过程步骤进行编程。

我们会与合作伙伴和客户共同确定每个子系统的规格和参数,由此最大限度地提高灵活性和用户友好性。了解应用并及早介入,能够达到更优化的合作效果。Festo 与多家合作伙伴的工程师合作,以确保各模块无缝匹配,并且将所需的接口和软件集成到最为理想的功能解决方案中。

Festo MedLab 的工程和应用团队由来自多个自动化领域(仪器、系统和过程)的专家组成,拥有来自多个行业的客户的、以及自身生产积累的专有技术,可为现代化的 SMART 实验室开发经过验证的即插即用型模块。Festo 最新开发的模块包括二维和三维搬运机器人、液体分配和封盖/开盖系统。合作伙伴的系统采用 Festo 的可编程式智能软件 (CODESYS),完成样本搬运、移液、识别等工作。

我们将在开发、准确性和一致性方面与您通力合作,权力支持您提高生产率、取得商业成功。

作者介绍

Wolfgang Trautwein
MedLab 业务开发部门
联系方式