在医疗领域,Festo也有不少 先进的产品及解决方案 我们致力于通过自动化应用的突破 为强化医疗技术贡献力量!

守护现在 赋能医疗技术 缓解疫情形势

众所周知,新冠病毒肺炎会引发严重的呼吸衰竭。而氧疗机和呼吸机作为重症肺炎治疗的关键设备,其性能的优良可以说与患者的生命健康息息相关。

针对患病人数激增以及医院床位紧缺等问题,呼吸类医疗设备的稳定性与空间适应性开始被提出了新的要求。面对迫切的技术需要,Festo比例节流阀VEMD与两位两通比例阀VPWS成为了破解困局的关键。

01 对于一些轻症患者,使用便携式氧疗机可以让其更方便地随时进行治疗,缓解床位压力。而VEMD便尤其适合安装于此类设备中,它尺寸紧凑、重量轻,专为医疗应用场合开发,非常安静。

它能通过带传感器的集成控制回路对实际流量进行调节,再将之作为模拟量信号提供给主控制器,只要输入0.2...10 V范围内的一个设定点,就可以轻松调节系统输出处的容积流量,足以证明它专业的动态响应和能源效率优势。

02 而重症患者则需要呼吸机的支持才能维持生命,此时就需要VPWS发挥它的实力。

VPWS轻质小巧,直径只有15mm,但可控流量非常大,如此紧凑的设计和高流量特点也令其成为医疗呼吸机的最佳选择。它能够精确地调节呼吸气体流量,严格控制氧气与二氧化碳的排出,为患者的安全奠定了坚实的保障。

把握未来 加速实验研究 应对未来挑战

加强对患者的治疗效果固然重要,但疫情的挑战变幻莫测,只有加快实验室研究,大批量地对基因进行采样分析,并提升过程的精确性和高效连贯性,才能进行后续的病毒检测和疫苗制作,从而应对未来可能发生的更多难题。

为帮助实验室的伙伴建立更智能化的样品制备系统,实现效率最大化,Festo提供了一系列设备解决方案。

由于在基因采集的过程中时常要对液体样本进行搬运,Festo便通过将平面门架EXCM、电缸ELGC以及旋转抓取模块EHMD进行组合应用,帮助研究人员精准抓取采集样本并运输至不同工作站。

在这组运动执行元件中,平面门架EXCM与电缸ELGC的组合能够保证样品移动过程的准确性与顺畅性。它们的系统安装简便,设计结构紧凑,能够最大化利用工作空间。

其中,EXCM可以行进到工作空间内任意所需位置,而同样适合作用于X轴的ELGC则能确保精准的速度控制与位置控制,实现高精度直线运动。

在移动到确定位置后,旋转抓取模块EHMD便会执行样本的抓取工作,它是同类中结构最紧凑的旋转抓取模块,非常适用于抓取小物体。独一无二的Z轴模块能自动调节盖子的螺距,免去了头/转接件的更换时间,并能确保瓶盖开合时的可靠性。

同时,在样品制备的过程中,通常需要调节压力或真空来支持点液和移液的应用,这就需要比例压力阀VEAB来进行控制。它采用创新的压电技术和闭环控制技术,因此拥有优异的控制精度,压力控制性能持续一致,即便是长期使用也能保持良好的稳定性。

Festo在医疗自动化领域
所拥有的强大实力
不仅为抗击疫情争取了更多希望
也让我们拥有了共克时艰的信心

由于疫情的迅速扩散,口罩成为了供不应求的“抢手货”。面对“一罩难求”的紧张局势,许多企业都纷纷吹响了战“疫”集结号,临时转型加入了口罩生产大军。

Festo也正拼尽全力与所有人并肩作战,将独家研发的自动化元件投入产线应用,保障产品安全、快速、高质量生产,使口罩生产按下“加速键”,为疫情防控争取了更多时间。