采用标准气动技术,还是采用受控解决方案,哪一种更为合理,取决于实际工艺要求。 本指南主要介绍选型时哪些标准具有决定性作用,以及何时需要对 Controlled Pneumatics 进行深入评估。

标准气动技术适用于具有明确末端位置和恒定条件的简单、稳定应用。

1. 简单的切换和运动任务

当定义的末端位置足够应对要求、压力保持恒定、无需持续调整,而且流程简单、可重复时,通常采用标准气动技术就能满足需求。

2. 稳定的工艺条件

在工件一致、负载波动小、环境条件稳定、公差较大且产品换型不频繁的情况下,固定设置往往足够满足需求。

3. 中等精度要求

重点并非可能达到的最高精度,而是工艺过程中允许的偏差。

4. 何时标准气动技术是更优选项

当简单、稳定的功能比持续调控、过程数据和最高控制质量更重要时,标准气动技术即为合适之选。

电子书: 受控气动系统让一切易如反掌​

如何让您的气动系统实现数字化、高效化与高精度化。​

了解受控气动系统如何开辟全新的压力、流量和移动调节技术应用场合。 了解比例技术、传感器和智能算法如何在闭环控制系统中协同工作,从而优化您的工艺流程。 深入了解如何快捷提升气动系统的效率、成本效益和性能。​

立即下载!

当过程变量不仅需要设定,还需在运行过程中主动进行调节时,可以考虑选择 Controlled Pneumatics。 起决定作用的是应用本身,而非技术。

1. 对精度和重复性要求高

当需要在不断变化的条件下实现严格的公差、可重复的结果和稳定的质量时,采用受控解决方案尤为合理。 关键在于所需的过程精度。

2. 变化负载与干扰量

如果运行过程中工艺条件发生变化,Controlled Pneumatics 可以主动补偿偏差 — 比如不同的工件、波动的材料特性、不断变化的负载,以及压力和摩擦变化等外部影响等。 面对此类变化,控制系统可确保所需工艺参数保持稳定,得到一致的结果。

3. 产品换型和频繁调整

频繁切换产品时,可数字化调整的参数能够减少人工设置,降低错误率, 从而缩短换型时间,使工艺更快适应新要求。 收益很大程度上取决于切换频率和当前投入。

4. 持续性调控需求

当工艺参数不断变化、需要中间值或者必须自动修正偏差时,就应考虑采用受控解决方案。 核心问题在于:固定控制是否足够,工艺是否必须做出反应?

5. 过程数据提高透明度

可用的过程数据不但能提高透明度,还可提供关于应用程序和机器健康状态的信息。 控制系统可借此为诊断、归档和质保提供支持。 当过程值与机器或设备状态必须可追溯、偏差需要及早识别,或实际过程值需要传输至控制器时,便需要过程数据。 然而,只有对这些数据进行主动评估并有针对性地加以利用,才能真正产生附加价值。

开始选择前,必须先明确哪个参数对过程具有决定作用。 Controlled Pneumatics 可以控制压力、流量或运动。

压力

当压力直接影响力或质量时,便具有相关性。 这时需要明确工作范围、允许偏差、反应时间以及可能的干扰量。

流量

决定速度和供给。 需要明确流量、设定值特性、波动和动态特性。

运动

关键在于仅末端位置相关,还是中间值也相关。 这方面的示例包括可变速度、中部位置、不同的运动曲线、不断变化的负载等。

标准气动技术非常适合状态明确、稳定且简单的应用。 如果工艺过程存在变化,必须精确调控或动态适应,则需考虑选择 Controlled Pneumatics。 决定因素并非技术,而是工艺过程必须以多大幅度、多高精度对变化做出反应。