分流板架构之所以重要,是因为它决定了您的流体系统可以做到多紧凑、多易清洁、多可扩展。 它会影响接口数量、流道路径、所用材料,以及从原型到批量生产所需的工作量。

一旦您的团队认为分流板技术是合适的方向,关键问题就变成一个实际问题:哪种方案能为您的设备在空间占用、死体积、清洁性、可制造性和成本之间提供正确的平衡?

一个良好的分流板架构可以帮助您的团队:

  • 通过整合流道减少管路复杂性
  • 减少需要装配、检查或维护的接口数量
  • 减少死体积,其中通道概念支持更短、更直接的路径
  • 让设计更易于清洁,避免不必要的外部管路
  • 在几何形状难以改变之前提前规划可制造性
  • 确保流体系统从原型到批量生产都易于扩展

在细化流道、层数或材料之前,先确认您的架构所需的路线。 大多数团队在到达这一步之前,已经对比了几种分流板类型。

基于管路的路径

基于管路的布局通常适合早期原型设计,因为它们易于更改。 但随着设备变得更小、更清晰、更以生产为导向,它们也可能变得更难管理。 管路和接头越多,装配步骤就越多,泄漏点也越多,而且每次装配结果不一致的情况会更严重。

机加工分流板

机加工分流板适用于较简单的几何形状、坚固的机械结构,或交叉钻孔加工与通道概念相匹配的布局。 然而,当设计需要在多层之间进行复杂的内部路径时,机加工分流板就会受到限制。

键合板及多层分流板

键合板可确保内部通道易于冲洗,并提供紧凑的布局,而多层分流板则适用于更复杂的路径。 键合工艺将单个聚合物层融合在一起,无需在键合区域使用粘合剂。 这适用于微流控分流板设计——在这类设计中,流道清晰、低污染风险和小空间占用至关重要。

集成流体系统

集成流体系统不仅仅是分流板本体, 它还涉及阀门、接头、管路、压力控制和传感器如何集成,以及装配和测试将如何执行。 当您的团队希望减少独立的供应商接口,并从定制分流板到功能性子系统拥有更清晰的流程时,这一点非常重要。

有效的分流板技术比较应从应用约束而非偏好开始。 在决定键合板、机加工分流板或集成流体组件哪个最适合之前,考虑那些将布局想法和要求转化为可行设计的因素。

在您的技术评审早期纳入这些要点:

  • 介质:液体、气体、试剂、清洁剂和接触材料
  • 压力与流量:工作范围、压降敏感性和流量稳定性
  • 通道几何形状:通道数量、通道尺寸、路径复杂性和层间过渡
  • 死体积:样品损失、交叉污染、气泡残留和反应体积
  • 清洁度: 冲洗策略、清洁介质、表面可达性和污染风险
  • 光学需求:目视检查、透明通道板或检测要求
  • 集成: 阀、接头、管路、传感器、嵌件和安装点
  • 占用空间:可用设备空间和维修可达性
  • 生产量: 原型需求、预期规模化和装配重复性

选择键合板还是机加工分流板?其实没有唯一的答案。 这两种方案各有其适用场景。 正确的决策取决于几何形状、材料、生产方法和集成需求。

键合板非常适合需要复杂内部通道、紧凑路径、多层结构或在狭小空间内实现高功能密度的应用。 在生命科学应用中,这可以实现紧凑的流体设计,并帮助整合流道——否则可能需要多个管路、接头和连接器。

机加工分流板可能更适合较简单的通道布局、特定的机械要求或路径更直接的应用。 当几何形状不需要多层内部路径时,机加工分流板也是不错的选择。

通过下列问题来指导决策:

  • 通道布局是简单且主要为直线型,还是需要多个交叉、层间过渡或内部连接?
  • 所需的流道能否通过钻孔或堵头实现,还是说这些方式会增加不可接受的死体积、残留体积或清洁风险?
  • 空间占用是否允许外部连接和加工可达性,还是设计需要堆叠的内部路径来节省空间?
  • 检查、光学透明度或目视工艺控制是否更倾向于透明聚合物设计?
  • 考虑介质、清洁剂、压力、温度和机械负载后,答案是否指向机加工模块或聚合物键合板(如 PMMA 或 PEI)?
  • 生产是否仅涉及分流板本身,还是阀、接头和管路应成为集成组件的一部分?

如果答案指向紧凑、多层的内部路径,那么键合板就值得考虑。

键合板设计的成本取决于设计决策, 这并不意味着应该避免复杂的设计。 在紧凑型生命科学系统中,使用更复杂的键合板可能是合理的,尤其是当它能减少设备其他部分的管路、接头、人工装配、泄漏检查、维护或质量控制风险时。

当应用可以采用更简单的设计路线时,工作量通常保持可控。 PMMA、两层方案、流道较少、单面加工、紧凑的空间占用和键合后的加工步骤很少,这些特点都有助于使设计的生产效率更高。 尽可能在单面规划外部特征,也可以减少不必要的制造工作量。

当应用需要更高的材料性能、更多的层数或更复杂的内部路径时,可能需要更多的工作。 使用 PEI 替代 PMMA、跨越多层面的众多流道、双面加工、更大的空间占用以及键合后对外部几何形状、螺纹或外部特征进行额外加工,这些都会增加设计和生产复杂性。

评估流体系统的生产难易程度不应等到原型验证成功后才进行, 而是应该成为架构讨论的一部分。

原型可以证明流体功能可行,但可制造性应从一开始就纳入讨论。 长的管路路径、大量人工连接、难以清洁的区域或位置不当的接口,都可能拖慢装配速度,并使后续的验证工作更加复杂。

一个可扩展的分流板架构应帮助团队确认以下方面:

✔ 流道能否被重复地装配?
✔ 设计能否减少人工管路和接头工作?
✔ 清洁或冲洗能否到达关键区域?
✔ 阀、接头或压力控制能否干净利落地集成?
✔ 架构能否支持原型、中试和批量生产?
✔ 设计数据能否用于结构化的供应商评估?

这就是为什么紧凑型流体设计不仅仅是布局优化, 更是通向生产就绪的路径。

根据应用和项目范围,Festo 可提供涵盖工程设计、分流板生产直至功能性子系统(含最终测试)的一站式支持。 为此,我们将内部的键合板能力与我们现有的标准产品组合(如阀、接头、管路、压力控制组件)以及我们的工程、装配和测试专业知识有机整合。

这种方法通常适用于复杂的、高精度的微流控键合板,即在狭小空间内集成多个通道,使用 PMMA 或 PEI 等聚合物,污染风险低,并与阀或其他流体控制组件清晰集成。 自收购原 Carville 键合技术以来,我们能够将标准组件与键合板相结合,创建紧凑、定制化的解决方案。