选择合适的机器人抓手,乍看之下似乎很简单。 一个零件需要被拾取、移动和放置。 那么下一步似乎显而易见: 对比不同抓手,选择更合适的那种。 但这正是许多臂端执行器项目变得比原本更加棘手的地方。
机器人抓手不仅仅是安装在机器人手臂末端的一个元件。 它是机器人与工件、生产过程之间的直接接口。 它影响着抓取可靠性、周期时间、定位精度、能耗、集成工作量,以及调试效果。
正因为如此,选择机器人抓手的出发点不应该是抓手本身, 而应该是您的应用需求。
目标是在考虑运动方式、机器人配置、系统架构和生产环境的前提下,确定最适合工件的抓取方案。 一旦这些因素明确了,就能缩小范围,轻松选择合适的工业机器人抓手、真空解决方案或完整的臂端执行器方案。
以下是五个实用步骤。
1. 明确实际应用需求
工件特性、运动方式、环境条件、公差及灵活性要求
2. 选择抓取方案
基于工件特性和过程稳定性,可以决定采用真空吸盘还是机械抓手
3. 确定系统架构
集中式还是分布式真空系统,气动还是电动,机器人与控制接口
4. 选择抓手类型
根据几何形状和运动需求,可以选择平行抓手、旋转抓手、径向抓手、三指抓手或自适应抓手
5. 设计并验证接触方案
考虑抓手手指、真空吸盘、公差、表面特性,并在真实工况条件下进行测试验证
在对比不同抓取技术之前,首先要明确机器人抓取系统在实际应用中需要完成什么任务。
从工件入手。 不要只看标称数据,还要考察真实的生产条件:
然后观察运动方式。 时间就是金钱! 抓取时间应尽可能短,但也要满足应用所需的最低要求。 目光放长远: 也许有一天您想加快流程速度。 但抓取工件之后,不能只满足于“夹住不动”。 在机器人加速、减速、转向和放置工件的整个过程中,工件都必须保持牢固。
这往往是方案开始遇到挑战的环节。 如果机器人的运动轨迹、周期时间、拾取位置或放置要求不明确,臂端执行器的设计就可能变得比实际需要更加复杂。 团队可能会为了保险起见,额外增加夹持力、增加重量或放大安全余量。
核心问题是: 工件从拾取到放置的整个运动过程是怎样的?在实现稳定抓取动作的周期时间是多长?
一旦应用需求明确,就可以更有把握地评估抓取方案了。
通常,第一个技术决策是在真空夏普你和机械抓手之间做出选择。 此决策应始终依据应用需求而定。 没有哪种抓取技术天生就优于另一种。
什么情况下适合选用真空抓取?
真空抓取通常适用于以下情况:
真空吸盘适用于板材、片材、包装、纸箱以及许多脆弱工件。 最关键的因素是实际表面特征。 孔隙率、粗糙度、曲率、粉尘、油污和泄漏特性都会影响生产中的实际效果。
机械抓取通常适用于以下情况:
机械抓取能够非常有效地控制位置和运动。 手指设计、抓取力、接触面和公差补偿都需要与工件相匹配。
关键不是问“哪种抓手最好?”
而是提出关键问题: 哪种抓取方案最适合工件的特性、运动方式以及所需的工艺稳定性?
抓取方案确定后,下一步是确定系统架构。 在这一步中,机器人抓手需要与完整的自动化系统对接。
对于真空方案,架构可包括集中式或分散式真空发生方式。 集中式真空发生适用于使用多个吸点的场景。 当响应时间、现场控制器或模块化抓手分区较为重要时,分散式真空产生机制可能会非常有用。
对于机械抓手,架构决策通常涉及在气动和电动之间做出选择。
气爪根据设计不同,可在紧凑尺寸和轻量化与强大抓取力之间实现良好平衡。 它们通常非常适合坚固耐用、高速或空间受限的抓取任务,尤其是在压缩空气供应便利的场合。
当需要可控定位、可调行程、力控制或反馈时,电爪可能更合适。 当规格切换频繁,或调试和诊断需要更多过程数据时,电爪更为合适。
系统架构还包括:
规划臂端执行器时,您的决定将影响整个系统。 一个机器人末端执行器作为元件本身可能看起来没问题,但如果与机器人、控制架构或生产环境不匹配,就会带来问题。
核心问题是: 哪种架构最适合整个抓取系统?
如果决定使用机械抓取方式,那么下一步就是选择抓手类型。 这还不是详细的元件选型, 而是确定抓手将如何接近、夹持、移动和放置工件。
常见的机器人抓手类型包括:
平行抓手适用于矩形零件、侧面平坦的工件以及需要直线抓取动作来确保稳定夹持的应用。 当工件易于从两侧接近时,通常选用平行抓手。 抓取速度也较快,具体取决于夹爪的行程。
摆动抓手以摆动方式开合。 当需要紧凑的动作空间,且张开动作与周边空间相匹配时,摆动抓手较为适用。
旋转抓手提供较大的张开角度。 当手指需要避开障碍轮廓,或抓手必须以特定方式接近工件时,旋转抓手更为有用。
三点抓手通常用于圆形或圆柱形工件。 其定心运动可确保稳定的定位。 抓取速度也较快,具体取决于夹爪的行程。
当工件形状多变,或需要轻柔抓取时,自适应抓手是合适的选择。 此类抓手可适应不同的轮廓,支持灵活的抓取任务。
正确的抓手类型取决于几何形状、可达性、定位要求、运动稳定性、可用空间和适应未来需求的灵活性。
核心问题是: 在实际流程中,抓手如何接近、抓取、移动 和放置工件?
接触方案是臂端执行器设计走向具体化的阶段。 在这一节点,细节上不起眼的选择可能对抓取可靠性产生重大影响。
一套机器人抓取系统在纸面上计算得再精确,如果接触点与实际工件表面不匹配,在生产中仍然可能失败。 粉尘、油污、曲率、孔隙率或表面差异都可能改变实际结果。
验证则有助于降低这种风险。
在进入详细的工程阶段之前,应在真实条件下检验方案:
验证可以将假设转化为信心。 它有助于减少设计反复、调试延误和过度设计。 建议在实际条件下进行测试。
从应用需求出发,而不是抓手本身。 明确工件特性、运动方式、周期时间、环境条件、拾取与放置要求以及公差变化范围。 然后再对比抓取方案、系统架构、抓手类型和验证需求,最后再进入详细的产品选型。
没有哪一种抓取技术天生就优于另一种。 真空抓取适用于表面特性适合吸附的扁平、脆弱或多变工件。 机械抓取则适用于特定几何形状、精确定位和动态运动场景。 应用需求才是决定性因素。
抓取可靠性取决于工件几何形状、表面特性、机器人运动方式、加速度、公差、接触设计、环境条件和反馈方式。 在实施之前,应在真实条件下对方案进行验证。
平行抓手适用于矩形零件;三点抓手适用于圆柱形零件;摆动抓手和旋转抓手在空间或开口要求较苛刻时非常适用;自适应抓手则适用于形状多变或需要轻柔处理的工件。
在进入详细的工程设计和实施阶段之前,就应对臂端执行器进行验证。 早期验证有助于检验关于运动方式、公差、表面条件、反馈、能耗和未来灵活性的各项假设。