大多数运动控制项目的延误并非源于机械本身, 而是那些不断累积的、意料之外的工程工作:

  • 安全功能的设定与验证可能陷入无限循环——反复假设、反复测试、文档缺失。
  • 但是 PLC 集成与兼容性问题往往在将驱动接入实际控制器时才暴露出来,此时现场总线设置的表现可能与预期不符。
  • 再加上庞大的调试工作量,结果就是启动缓慢、参数不一致,以及本可避免的返工。
  • 最大的时间消耗在于参数计算、配置和调试之间缺乏无缝的工具衔接: 没有透明的数据链,每一次变更都意味着需要重新检查安全运动控制、PLC 代码和调试步骤。

一套互联的数字化工具链能够在早期就解决这些问题,节约修补时间,快速推进项目。

在对比运动控制方案时,关键要看它能否让工程流程更顺畅,而不仅仅是看数据表上的指标。

高效、现代的运动控制始于对 PLC 的开放式架构支持。 它应支持主流的工业以太网协议,以便集成到西门子、倍福、罗克韦尔和三菱等既有环境中,而无需重新设计您的控制方案。 这种 PLC 灵活性降低了 OEM 的工程设计风险,因为兼容性问题会在更早的阶段暴露出来,而不是拖到调试环节。

一个可扩展的系统还需要内置功能安全。 当安全功能集成在驱动层面时,对外部元件的需求就会减少,后期出现意外的可能性也随之降低。 同样重要的是工程工具之间的无缝数据流,确保从参数计算到配置再到调试,始终保持一致的数据参数。 最后,还要关注完整的系统——驱动、电机、执行器和线缆都要经过特别匹配,彼此兼容。 这意味着您在接口排查上花费的时间将大大减少。

系统配置器:创建您的运动控制系统方案

首先使用系统配置器定义一个满足您应用需求的完整系统。 它可帮助您在一个工作流程中完成兼容组件的配置,并从一开始就保持关键参数的一致性。 这种连贯性减少了本可避免的匹配错误,支持 PLC 集成的多协议规划,并有效避免了因数据分散在不同工具中而导致的反复沟通。

Electric Motion Sizing:验证并优化您配置的系统

完成基础配置后,使用 Electric Motion Sizing 进一步细化系统参数。 定义您的应用场景和负载工况,让 Electric Motion Sizing 计算出最佳解决方案。 您可以查看负载、运动曲线及其他技术数据,从而确认所选驱动与电机的组合是否满足轴需求。 在硬件决策导致额外的布线、PLC 工作和安全运动控制验证之前,尽早发现过大的设计余量并做出调整。

Festo Automation Suite:借助引导式设置和一致的数据,加快调试速度

配置就绪,硬件是否也已到位? Festo Automation Suite 可以帮助您从设计阶段直接进入调试阶段,无需重新配置任何内容。 引导式的调试步骤、参数规范和诊断功能,有助于缩短启动时间,也让变更更容易追溯。 结果是调试更加顺畅,可避免的故障更少,将运动控制集成到实际设备中的进度也更快。

Safety Validation Wizard:以更少的手动工作完成安全文档编写与验证

项目常常在文档编写和验证阶段因安全相关的繁杂工作而陷入停滞。 Safety Validation Wizard 为记录和验证您的安全设置提供了一条更清晰、更具可重复性的路径,减少人工文书工作,并确保您拥有实际调试内容的所有必要证明。 这使得变更验证更加容易,安全运动控制的审计更加简便,也让您能够更有信心地推进到项目的下一个阶段。

MyFesto:让您的数据在工具和项目步骤之间保持连通

信息分散在多处会带来诸多不便,而有了MyFesto,这个问题将不复存在。 它构成了您工作流程中所有工具之间的连接点,帮助您在配置、选型、调试和安全文档之间传输和复用项目数据,确保团队始终基于同一基线协同工作。 这样可以减少手动交接、减少参数不匹配,并简化从设计决策到实际机器运行之间的流程。

功能安全最好从运动系统设计之初就纳入考量,而不是在后期通过额外模块、布线和变通方案来补充。 当然,实现方式有多种,但将安全功能集成到驱动等核心元件中,通常能减少对外部组件的需求,并使安全机制在每个阶段都保持一致。 首先为每个轴和工作模式定义“安全”的含义,然后选择支持该行为的 STO、SS1、SS2、SOS、SLS、SBC 和 SMS 等功能。

这种方法让安全运动控制变得清晰且一致。 同时,它也简化了供应商评估:所需功能是否易于实现?能否在不将验证本身变成一个独立项目的前提下完成验证?

有关每个功能的简要解释,请查看我们的电气驱动的功能安全页面。

如果您是工程师,完整的运动系统可以减少拖慢项目进度的意外协调工作。 当驱动、电机、执行器和线缆都来自同一供应商时,兼容性就有了保障,设计和调试期间的接口问题也会大大减少。

如果您正负责采购, 这意味着需要寻源、审批和管理的组件更少,在采购工作量的同时,也支持跨设备平台的标准化。

对于项目团队, 调试和文档编写变得更加简单,因为参数、布线指南和支持材料都是围绕一套统一的系统来开发的。 这降低了风险,加快了建造周期,也使运动控制项目的推进更加可以预测。

高效的运动控制并不意味着必然增加复杂性。 通过一种可扩展的方法,将开放式 PLC 连接、集成功能安全和互联的数字化工作流程相结合,您可以在不牺牲安全性的前提下减少工程投入。

这会带来切实的成果:

  • 更少的投入——交接更少、临时变更更少。
  • 更高的安全性——验证更清晰、文档记录更透明。
  • 更快的调试——从配置和参数计算到启动的数据流始终一致。

再配合一个集成的运动控制系统(元件匹配、工具配套),您的项目团队将获得一套更容易设计、更容易记录、也更容易在多个设备平台上复制的运动控制方案。