为什么压缩空气的质量至关重要

压缩空气广泛应用于食品饮料、制药、电子及汽车制造等众多行业。 水蒸气、油雾和颗粒物等污染物会损害产品质量、破坏设备,甚至引发安全隐患。 气源质量不佳可能导致非计划停机、维护成本上升,在受监管行业还会造成产品召回。

例如在食品加工厂,气路中的油分或水分可能污染包装或原料,引发健康风险并导致违规。 这个例子凸显了根据具体应用需求定制气源处理方案的重要性。

其他考虑因素:

  • 能源效率: 受污染的压缩空气系统常因压降和设备磨损导致运行能耗增加。 让压缩空气保持洁净干燥,可有效降低能耗与运营成本。
  • 环境影响: 有效管理冷凝水与除油处理可防止环境污染,助力企业实现可持续发展目标。
  • 安全: 受污染的压缩空气可能导致气动工具或执行器发生故障,进而引发安全隐患。

ISO 8573 标准及纯度等级解读

国际标准 ISO 8573 为压缩空气污染物测量与分级提供了完整框架。 该标准将压缩空气质量划分为三大类别:

  • 颗粒物 – 如粉尘、铁锈和水垢等固体颗粒。
  • 水分 – 以蒸汽、液体或气溶胶形式存在。
  • 油 – 包括液态油、油雾和油蒸气。

每个类别均设有等级标号,其中 1 级代表最高质量标准。 以最常引用的 ISO 8573-1:2010 为例,该部分明确了压缩空气的纯度等级。 典型分级示例:ISO 8573-1:2010 [1:2:1] 表示

  • 颗粒物 1 级、
  • 等级 2,用于水,以及
  • 等级 1,用于油。

行业应用实例

不同行业对压缩空气质量的要求各不相同:

  • 食品饮料行业: 在灌装车间,压缩空气用于塑料瓶吹塑成型和包装清洁。 通常需要达到 ISO 1-2-1 等级,以避免耗材污染。
  • 制药行业: 在片剂生产中,压缩空气用于粉末输送和无尘室设备运行。 超洁净压缩空气(ISO 1-1-1 等级)对防止交叉污染至关重要。
  • 半导体行业: 微芯片制造需要极度干燥且无油的压缩空气,以避免微观缺陷。 通常强制要求达到 ISO 1-1-1 或更高等级。
  • 医疗器械行业: 手术器械或灭菌设备用压缩空气必须满足严格的卫生标准,通常要求达到 ISO 1-2-1 或更高等级。
  • 汽车制造行业: 喷涂车间需要干燥无油的压缩空气以确保漆面完美无瑕。 普遍需达到 ISO 2-2-2 等级。
  • 包装行业: 包装线气动系统需要清洁干燥的压缩空气,以避免堵塞并保证设备稳定运行。
  • 可再生能源行业: 风力涡轮机刀片制造与太阳能电池板生产需要高品质压缩空气,以确保零部件无缺陷。
  • 增材制造(3D 打印): 需要超洁净、干燥的压缩空气来避免污染并确保打印质量。

案例研究: Festo 与 TNO

Festo 与 TNO 在范·列文虎克实验室展开合作,以提升压缩空气的质量和产能。 经过前期审计,Festo 与 Royal HaskoningDHV 共同设计了一套符合 ISO 8573 标准的双层系统——该系统可为敏感测试提供极干燥的压缩空气(2.1.1 等级),并为其他用途提供标准质量的压缩空气(2.4.1 等级)。 这一解决方案提高了可靠性和效率,同时优化了能耗。

了解更多信息

实现所需压缩空气质量的技术与过程

为了达到所需的 ISO 8573 等级,需要组合运用多种气源处理技术。 这些技术通常采用多级配置,以逐级去除污染物。

水分离

水分是压缩空气中最常见且危害性最大的杂质之一。 它会导致腐蚀、损坏气动工具并影响产品质量。 关键技术包括:


  • 旋风式水分离器: 通常直接安装在压缩机之后,其利用离心力从气流中去除大量水分。
  • 冷冻式干燥机: 通过冷却空气使水蒸气凝结并分离。 适用于常规工业场景,可满足中等露点要求。
  • 吸附式干燥机: 采用吸湿材料吸收水分,可实现极低露点(最低至 -70°C 或更低)。 对制药、电子等关键应用领域至关重要。
  • 膜片式干燥器: 通过选择性渗透原理去除水蒸气。 结构紧凑,适用于小型系统或偏远地点的末端干燥。

压缩空气干燥机

颗粒过滤

固体颗粒可能来自环境空气、压缩机或管道系统。 颗粒去除步骤:

  • 预过滤器: 捕获较大颗粒,保护下游设备。
  • 高效过滤器: 可滤除亚微米级细微颗粒,确保敏感工艺用气洁净度。
  • HEPA 过滤器: 适用于制药或半导体制造等超净环境,HEPA 过滤器可滤除 0.3 微米及以下粒径微粒。

压缩空气过滤器

除油处理

油污可能来自润滑型压缩机或环境渗透。 除油方法包括:

  • 凝聚式过滤器: 捕获油雾与细微颗粒。
  • 活性炭过滤器: 去除油蒸汽与异味,通常用作最终精滤环节。
  • 无油压缩机: 在要求绝对无油的应用中,无油压缩机可杜绝油分进入的风险。

压缩空气过滤器

冷凝水管理

收集的水和油必须安全排放:

  • 自动冷凝水排放装置: 无需人工干预,即可排出过滤器与干燥机积聚的液体。
  • 油水分离器: 在排放前实现油水分离,确保冷凝水处理符合环保要求。
  • 监控系统: 先进的传感器和物联网设备,用于实时监测冷凝水质量与系统状态。

冷凝水排放装置

气源处理常见误区及如何规避

即便初衷再好,许多工厂和维修工程师在设计和维护气源处理系统时,仍然会犯一些本可避免的错误:

  • 设备选型偏小: 如果选择的过滤器或干燥器规格过小,无法满足流量需求,将会导致压降并影响性能。
  • 忽视维护保养: 滤芯脏污和排水器堵塞会降低效率并可能导致污染。
  • 安装位置不当: 干燥器或过滤器距离使用点过远可能导致二次污染。
  • 忽略环境条件: 高湿度或多尘环境需要更稳健的气源处理方案。
  • 缺乏定期检测: 如果不定期进行空气质量检测,污染问题可能会一直不被察觉,直到导致设备故障。

要避免这些问题,首先要对系统进行全面评估,并定期监测空气质量。

ISO 8573 合规检查清单

1. 评估应用需求

  • 分析特定行业的压缩空气质量要求
  • 确定所需的 ISO 8573 纯度等级(颗粒物、水分、油分)
  • 了解设备及工艺对污染物的敏感度

2. 评估现有压缩空气系统

  • 进行基准空气质量测试(颗粒物、露点、含油量)
  • 核查现有过滤及干燥设备处理能力
  • 检查气源处理元件相对于使用点的布局位置

3. 设计与实施气源处理方案

  • 选用合适的水分离器(旋风式、冷冻式、吸附式、膜式)
  • 选择合适的颗粒物过滤器(预过滤器和高效过滤器)
  • 配置除油系统(凝聚过滤器、活性炭过滤器)
  • 安装自动冷凝水排放装置和油水分离器
  • 在适用场景考虑采用无油压缩机

4. 维护与监控

  • 定期更换滤芯和干燥剂
  • 定期清洁并检查冷凝水排放装置
  • 监测过滤器和干燥器的压降变化
  • 根据应用风险等级,定期进行空气质量检测
  • 对人员进行系统运行与维护最佳实践培训

5. 文档记录与持续改进

  • 详细记录维护活动及测试结果
  • 记录所有系统升级改造
  • 定期审查系统性能,并根据需要进行调节
  • 持续跟进行业标准和新兴技术

ISO 8573 及压缩空气质量常见问题解答

什么是 ISO 8573 标准,为什么它很重要?

ISO 8573 是依据颗粒物、水分和油雾等异物浓度划分压缩空气质量等级的国际化标准。 该标准对工业领域至关重要,可确保压缩空气满足安全性、运行效率及产品质量要求。

如何确定具体应用需要达到的 ISO 8573 等级?

所需的 ISO 8573 等级取决于您的行业及具体应用需求。 例如,制药和半导体行业通常需要达到 1 级(超洁净),而汽车喷涂车间需要达到 2 级。 评估工艺的敏感性并参考行业指南,有助于确定合适的等级。

ISO 8573 主要规定了哪些污染物要求?

该标准涵盖三大类污染物:颗粒物(灰尘、铁锈)、水分(水蒸气、液态水)以及油分(液态油、油雾、油蒸气)。

实现 ISO 8573 压缩空气质量等级的常用技术有哪些?

常见技术包括:旋风式水分离器、冷冻式与吸附式干燥机、颗粒物预过滤器和高效过滤器、用于除油的凝聚式过滤器和活性炭过滤器,以及用于冷凝水管理的冷凝水排放装置和油水分离器。

压缩空气质量应多久检测一次?

定期检测的频率取决于应用的关键程度,通常为每季度一次至每年一次。 高风险行业或工艺可能需要更频繁地检测压缩空气质量,以确保持续合规。

压缩空气质量不达标有哪些风险?

压缩空气质量不佳可能导致设备损坏、产品污染、停机时间增加、维护成本上升以及安全隐患。 在受监管的行业中,还可能导致违规和代价高昂的产品召回。

无油压缩机能否完全取代除油过滤器?

无油压缩机可显著降低油污染风险,但由于环境中的污染物或管路系统的影响,可能无法完全杜绝油分进入。 对于关键应用,仍建议配备完整的气源处理系统。

哪些维护措施有助于保持压缩空气的质量?

定期更换滤芯和干燥剂、清洁或更换冷凝水排放装置、监测压降以及安排定期空气质量检测,都是必不可少的维护措施。

如何避免气源处理中的常见错误?

在设计系统时,应避免设备选型的尺寸过小,确保气源处理元件安装在靠近使用点的位置,定期进行维护,并考虑环境条件(如湿度和粉尘)。

压缩空气质量管理有哪些新兴趋势?

当前的主要趋势包括:集成物联网传感器以实现实时压缩空气质量监测、利用数据分析进行预测性维护,以及日益普及的节能环保型气源处理技术。