根据欧盟统计局的工作场所事故统计数据,2022 年欧盟共记录了 297 万起非致命性工伤事故和 3,286 起致命事故——其中超过四分之一的致命伤害与机械或搬运设备相关。
这些触目惊心的数字彰显了安全的重要性。 当机器在缺乏恰当安全防护措施的条件下运行时,可能会立即造成灾难性的后果,包括设备损坏、高昂的停机成本、人员受伤,甚至可能引发法律追责。 相反,如果从一开始就将安全功能融入系统设计,就能让机械设备成为提供可靠性、高效性和依赖度。
过去十年间,机器安全的作用发生了巨大变化。 其曾经主要被视为合规要求,如今已成为业务关键优先事项。
推动这一转变的因素包括:
简而言之,机器安全已不再是锦上添花的可选项。 将安全与防护融入产品设计流程的企业,更能有效保护人员安全、保障生产效率,并在日益严苛的市场中保持竞争力。
当选型、安全设置、PLC 集成、调试和验证在孤立的步骤中完成时,运动控制项目就会变得复杂化。 在本次点播网络研讨会中,您将了解 Festo 的数字化工具如何支持从配置到调试的互联工作流程,帮助工程团队减少交接环节,并以更高的信心评估运动控制方案。
观看工作流程演示机器安全以现行法规和标准为基础上,旨在保护操作人员并确保产品的跨市场合规性。
欧盟机械法规 (2023/1230) 是安全的基石。 该指令取代了沿用已久的“机械指令”,在欧盟成员国间统一了规则,并针对数字技术提出了新要求。 其目标是确保机器不仅在机械层面安全,在软件和网络安全方面同样能够确保安全。
为了在实践中落实该法规,该国际标准为工程师提供了评估和实施安全措施的明确方法。 其中最重要的三项是:
ISO 12100 → 风险评估
ISO 13849 → 安全性能等级 (PL)
IEC 62061 → 安全完整性等级 (SIL)
这些标准共同构筑了一条结构化路径:评估风险(ISO 标准12100),设计可靠控制措施(ISO 标准 13849),并依据安全完整性等级 (SIL) 要求进行验证(IEC 标准 62061)。
对于生产商和机械制造商而言,合规性是不可妥协的。 未能满足要求将危及市场准入,导致高昂的重新设计成本,最重要的是,会造成本可避免的人身伤害。
有效的机器安全措施并非是在最后阶段仓促加装防护装置就能够完成的。 必须将安全原则融入设计的每个阶段和运营的每个环节。
综合方法可分为四个关键阶段:
只有将安全视为贯穿产品整个生命周期的过程(从设计到验证再到维护),企业方能够确保合规性、减少停机时间,并让操作人员对设备建立起信心。
风险评估框架是机器安全的核心理念。 其定义了一个框架,用于识别危害、确定风险优先级以及选择适当的防护措施。
一个典型的流程遵循三个步骤:
记录这个过程至关重要。 记录文档将提供符合 ISO 12100 标准的证明,可用于支持审计工作,并确保决策基于结构化分析而非主观臆断。
说实话:如果你在制造机器时不考虑安全问题,那你就做错了。 安全并非可有可无,而是维持生产能力、产品可靠性与品牌声誉不可或缺的组成部分。 事故会造成时间、金钱和信任的损失。 但聪明的安全设计可以防止这一切发生。 这不仅关乎避免损失——更关乎维持设备运转、确保团队信心和保持客户忠诚度。
优秀的安全保障措施能够带来如下益处:
以配备现代安全联锁装置的包装生产线为例:它不仅能够保护人员安全,更能通过减少停机时间来提升设备综合效率 (OEE)。 安全不是成本中心。 它能有效提升企业产品。
机器安全不仅是合规要求,更是企业的责任与机遇。 通过遵守法规、运用成熟的工程原理并遵循结构化设计方法,企业可以在保障生产力的同时保护员工。 一个稳健的风险评估框架能够确保危险因素得到识别并降低风险,通过持续的改进则可使系统长期保持有效。