每个自动化技术项目都始于一个实际问题。

哪种执行元件适合这种运动? 哪种驱动系统适合这种负载? 哪个阀岛支持所需的现场总线? 哪些附件是兼容的? 调试前需要哪些数据?

工程设计工具提供了一个清晰的框架,让这些问题能够更快速、更简便地得到解答。 工程师无需翻阅不同来源的资料,只需使用针对特定任务的专用工具,例如仿真、参数计算、产品选型、系统配置和调试等工具。

这在关键时刻,即做出影响设备性能的决策时,为您节省了宝贵时间。

自动化技术工程很少是一蹴而就的。 一个项目可能始于设备概念设计,接着进行参数计算和产品选型,然后进入配置、文档整理和调试阶段。

Festo 的工程设计工具支持这一工作流程中的各项不同任务:

  • 设计完整的自动化技术系统
  • 仿真气动行为
  • 计算电驱动系统参数
  • 选择抓手和真空元件
  • 比对产品数据
  • 生成零件清单
  • 准备调试
  • 简化维护和诊断

目标很简单:减少搜索时间,留出更多时间用于工程设计。

当气动、电动和控制元件需要协同工作时,工程师从一开始就需要对完整系统有清晰的认知。

系统配置器支持使用 Festo 的产品与解决方案进行完整自动化技术系统的设计。 这让工程师能够以更全局的视角审视应用,而非单独处理每个元件。

另有其他工具支持特定的工程任务。 气动技术仿真功能可帮助评估气动系统的行为。 Electric Motion Sizing 功能支持电驱动系统的选型计算。 Handling Guide Online 帮助工程师更快地配置抓取系统。

这些工具帮助工程师基于计算结果而非经验假设做出技术决策。

产品选型往往会迅速拖慢项目进度。 一个元件看起来可能合适,但其技术参数、型号变体、附件、备件、文档和订货信息等细节仍需逐一核对。

Quick Search Plus 应用程序可访问 Festo 在线产品目录,帮助工程师更快速地找到合适的产品。 您可以通过型号代码搜索、比对产品、创建零件清单,并查找兼容的附件或备件。

产品选型流程因此更加易于管理,尤其在功能需求明确但仍需确认合适元件的情况下更是如此。

选定元件后,下一个关键步骤便是调试。 驱动系统通常包括机械元件、电机、控制器和软件设置。 如果分别处理这些环节,系统搭建所花的时间可能会超出预期。

Festo Automation Suite 是一个统一的软件环境,用于完整驱动系统的参数化、编程与维护。 它使工程师能够更高效地从元件选型推进到系统实际运行。

该软件通过五个步骤管理系统搭建过程,简化了与控制程序的集成,并提供针对特定需求的扩展功能,包括可选的 CODESYS 扩展模块。

工程效率并不止于系统设计完成。 调试、配置和诊断同样影响着设备投产和持续运行的效率。

Festo Maintenance Tool(也称 CPX-FMT)支持对 CPX 终端进行调试、配置和诊断。 对于 Ethernet/IP、PROFINET 或 Modbus TCP 等工业以太网现场总线,该工具可直接与 CPX 终端通信。 传统现场总线则可通过 USB 适配器连接。

这意味着团队能够更快地获取系统信息、生成文档,并更轻松地诊断故障。