在模块化设备设计中复用经过验证的模块,可以显著减少重复工程投入,缩短新设备派生型的开发周期。 为此,可以采用可扩展、灵活的平台方法,针对不断变化的项目需求进行频繁调整。 如果所选产品的灵活性不足,模块可能无法在不同应用中重复使用。 工程团队无需从零开始设计每一个功能,而是可以基于经过验证的元件来搭建整个设备,并针对具体应用进行适配。 一旦清晰定义了机械、电气和气动接口,就可以并行开发、测试和验证不同的子系统 这不仅提高了项目透明度,还降低了组合不同设备部分时的集成风险。 在复杂的自动化项目中,这种方法有助于在不牺牲工程一致性或系统可靠性的情况下保持灵活性。

模块化自动化中的标准化模块和统一接口可以减少设备平台所需的独有零件和不同派生型的数量。 这可以简化采购、降低供应商复杂度,让生产环境中制定的计划更加可靠。 在不同设备方案中使用相同元件,也使库存管理更加容易,并减少了文档和质量控制的工作量。 同时,模块化并不意味着死板的标准化。 相反,它创建了一个受控的核心架构,可以有选择地进行适配以满足特定应用需求,而不破坏整体系统结构。

经过预测试、接口定义清晰的模块可以简化模块化设备系统的安装和调试流程。 由于功能单元在集成之前已经过验证,装配团队可以专注于连接和配置模块,而不是在现场排查单个元件的故障。 这可以缩短安装时间,并有助于最大限度地减少机械、电气和气动子系统之间与接口相关的错误。 此外,模块化结构使逐步调试更加容易,允许在激活整个系统之前独立测试各个设备部分,从而提高整体调试可靠性。

结构设计良好的模块化自动化系统,功能单元更易于访问、检查和更换,因此维护起来更加容易。 维护团队无需分析紧密安装的设备架构,而是可以处理定义清晰的模块,使故障隔离更加容易。 这降低了诊断复杂度,并可以缩短服务干预时间,尤其是在可用性要求高的系统中。 根据应用不同,模块化设计还允许更可预测的维护规划,因为单个单元可以在不需要完全拆卸系统的情况下进行维护或更换。

由于客户规格变化、新通信标准出现,或气动和电气子系统的性能要求提高,机器需求也随时间演变。 模块化机器架构可以通过执行针对性升级来适应这些变化,而无需完全重新设计整个系统。 标准化接口有助于更高效地集成新功能或性能模块,减少改造或产线扩展期间的工程投入。 这一点在可扩展的生产环境中尤为重要,因为此时设备必须适应新的产品型号或工艺要求。

这种灵活性也延伸到气动和通信架构。 如果系统在设计上就能兼容多种通信标准和性能等级,就可以减少不同型号的数量,同时保持对不同设备配置的适应能力。 集成在系统层面的数字化功能可以进一步提高过程透明度,并支持数据驱动的优化。因为它们可被嵌入在模块化结构中,而不是作为独立元件添加。

随着机器方案的模块化程度提高,关键问题从“能构建什么”转变为“应该先定义什么”。

《阀组和远程 I/O 选型关键考量指南》帮助在早期塑造这一决策框架。 它汇集了五个相互关联的考量维度,涵盖机器方案、通信需求、气动性能、集成功能和工程方法。

建立一套清晰的选型标准,有利于您更有把握地对阀岛或远程 I/O 进行选型。

获取指南

阀岛 VTUX 是模块化平台方法如何适配不同设备方案的一个示例。 根据具体配置,可将其用于集中式或分布式架构,并支持不同的通信方案。 因此您应先考虑机器架构的需求,再评估合适的产品配置。

探索阀岛 VTUX。