系统拓扑
从总线接口开始,可使用菊链原理设置一条线或两条线。未来也有可能实现星形和树形拓扑。
现场总线通信
通过基于以太网的总线协议和 EtherCAT 或 PROFIBUS,总线接口可将 CPX-AP-I 连接至更高级别的控制器。
AP 系统通信
新的 AP 通信技术用一个简单的数据包整合了主机 PLC 与 IO-Link®、数字量和模拟量输入和输出以及向云端传输数据。它的独特之处在于将现有 Festo 阀岛直接集成到远程 I/O 系统中。
供电技术
自动化系统 CPX-AP-I 拥有独立的通信电缆和电源线,以及两个独立回路
- 可单独为各个模块供电或作为中央电源为各个模块同时供电
- 可创建电压分区
- 稳定的数据传输
CPX-AP-I 模块
自动化系统 CPX-AP-I 包含总线接口和至少一个其他 I/O 模块或一个 IO-Link 主站。在系统中,多达 79 个模块可随意组合连接至总线接口。
- 总线接口
- IO-Link 主站
- 数字量输入/输出模块
- 模拟量输入模块
Festo Automation Suite
集成至调试软件可实现固件更新、智能工程设计以及增强诊断。
数字化和工业 4.0
连接至 Festo 的 IoT 网关时,CPX-AP-I 通过 MQTT 和 OPC UA 等标准云协议直接与云进行通信。因此将来可轻松执行预测性维护和状态监控。
阀岛直接集成至 CPX-AP-I 系统
借助 AP 系统通信,包括 Festo 未来各种阀岛,您可以轻松将这些阀岛纳入您的应用。现在,VTUG 或 MPA-L 等现有阀岛系列可通过其 AP 接口直接集成到系统中。随着不断升级,会出现开关周期计数或负载电压监控等新功能。也可将它们与云连接。这将为未来在预测性维护和状态监控中使用仪表板等智能工具奠定基础。