76 以下项目的搜索结果: en_cn/CPX
案例

节约空间!

借助 CPX/MPA 缩小包装机的尺寸

意大利包装机制造商 Cama 的“Breakthrough Generation 包装机”为消费者包装产品和药品制造商的工厂带来崭新的空间体验。Cama 的新机器所占用的空间减少了三分之一,这要归功于阀岛概念 CPX/MPA。

阅读更多
案例

木工活也玩高科技

全球最快的锯木厂使用的 CPX/VTSA 功能性阀岛

“我们新的自动化锯,我们达到了每分钟 150 米的速度。这是全球最快的带锯生产线”,瑞典木材供应商 Norra Timber 的 Johan Fredriksson 解释道。这条模块化生产线由美国系统制造商 USNR 的瑞典子公司提供。带锯上关键位置使用了灵活的功能性阀岛CPX/VTSA,用于驱动气动和液压系统。

阅读更多

安全气动装置

在实践中,应该始终对气动元件安全性相关问题加以考量,通过技术文件和风险评估来确定其重要性。EC 机械指令 2006/42/EC 是机器功能安全性的决定性基本指南,协调标准 EN ISO 13849 也很重要。好消息是 Festo 可以在所有的安全相关问题上提供专家支持。除了提出建议以外,我们还为我们的解决方案提供精确的应用说明。

详情

Festo 节能服务

受高昂的能源价格、不断抬高的成本压力和持续加强的气候保护认识所影响,工业能源效率已成为一项重要的商业挑战。Festo 节能服务符合 DIN EN ISO 11011 标准,为压缩空气用户提供定制式服务,能够以一种系统且可持续的方式帮助用户充分挖掘压缩空气节省潜力。

详情
案例

逐个焊点

汽车行业:铣削焊枪的电极

点焊现在变得越来越快,越来越可靠,尔瑞典沃尔沃安装的客户特定解决方案正是最好的证明。这项特殊瑞典方案的组成是 Festo 的电缸技术和视觉系统,连接 CPX 自动化平台相来控制。这方案提高了沃尔沃车身钣金件的生产可靠性,并提高了工厂操作人员的安全性。

阅读更多

安全电驱动产品

产品销售所在地不同,适用于电驱动产品和电机控制器的法律要求也不尽相同。其中包括欧盟机械指令 2006/42/EC 或 EN ISO 13849 系列标准。但实际上,设计工程师主要面临两大难题:一是不确定哪种规定适用,二是不清楚所选择的解决方案是否适用该规定。这些困难是可以解决的。无论您选用哪种产品,我们都可以为您提供广泛的支持和实用信息、应用说明以及常见技术问题解答。我们的专家随时乐于提供帮助。

详情

2019 慕尼黑上海电子生产设备展

2019年3月20至22日,Festo亮相亚洲地区规模最大的电子工业展览会之一的慕尼黑上海电子生产设备展(Productronica China),以「数字未来,融合创新」的主题,展示了Festo最新电子轻型组装行业产品解决方案以及数字化技术亮点:行业通信构架的「无缝升级」应用产品CPX-E,使数字化革命「一步到位」的VTEM,以及使用于电子行业轻型组装中的经济轻巧型标准化产品,如ELGC/EGSC,与压电阀岛和VTOC在半导体晶元处理过程中的应用。

详情
案例

会独立“思考”的驳接舱

乍看之下,散装物料搬运这个领域似乎很简单:移动、灌装和运送。然而,处理各种不同材料的艺术体现在细节上,例如称重站的容器驳接和拆接。在此过程中,可能会发生交叉污染并释放出灰尘。AZO CleanDock 可以防止此类问题。它的最新一代产品可以实现更多功能:它可以独立“思考”。Festo 模块化电气终端 CPX 的集成控制器 CEC 直接连接到驳接舱,可确保更高的过程可靠性并可缩短调试时间。

阅读更多

2019 上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会

2019年7月3日至6日,Festo参加AMTS 2019第十五届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会,全面展示针对汽车行业的柔性生产和最新数字化产品、以及创新解决方案,协助汽车行业客户的数字化发展。具有自适应功能的气伺服平衡吊YHBP,能够提供安全、高性能的驱动方案,轻松移动重负载;大量应用在焊接夹紧流程的DFAP夹紧缸,具有灵巧、耐用的性能表现,保障客户生产的可靠运行;Festo CPX/VTEM数字控制终端,透过运动定位APP,完成气缸的加速、定位和弹性化控制,满足汽车数字化生产的弹性要求。Festo展示的模块化、数字化、专业化的汽车行业应用方案,获得了客户群体的高度关注和强烈兴趣。

详情

2019 中国国际工业博览会(工业自动化展)

2019年9月17日至21日,Festo在上海2019中国国际工业博览会展出。以「创新,智造价值」为主题,从「创新、价值、可靠」三大核心理念出发,Festo展示了高效自动化订制产线Productivity Master在电驱动领域的拓展及气电融合的高效解决方案;Festo数字控制终端VTEM节能模块APP等配合创新气动和电动产品及解决方案在汽车、电子、食品包装、和生命科学等行业的应用;CPX-AP-I自动化平台无缝连接自动化系统和工业物联网网关,以及超导体技术SupraDrive、仿生柔性手臂BionicSoftArm和仿生柔性手BionicSoftHand,吸引了众多参观者现场互动。

详情

自动化解决方案,用于采用 Nereda ® 技术的污水处理应用

Nereda® 技术是一种创新、可持续、具有成本效益的生物污水处理技术。这种获奖技术比传统污水厂小四倍,利用了具有优异沉降属性的耗氧颗粒生物量的独特特性。Festo 从水厂规划阶段的一开始就提供支持,利用气动自动化来确保精确的过程顺序。

详情

提高机器利用率

在电池模块和电池组的组装过程中,由于许多连续的连接和组装过程,系统面临极高的停机风险。这可能是由于输入过程中的零件数量不足、需要进行维护作业或更换易损件造成的。因此,为了提高机器的可用性,我们采用了独立工位,而不是带有固定过程链的生产线方案。我们为这种情况所需的分散式控制结构提供了完整的产品组合,从高性能控制器到气动和电驱动器以及智能传感器——应有尽有。

详情

把握未来

申请加入,与费斯托共同成长。费斯托的合作学院:济南职业学院 合作的专业以及网站信息如下:

详情

法律登记

详情

数字、数据与事实

费斯托是一家全球性独立家族企业,足迹遍及 61 个国家和地区。我们为超过 35 个行业提供自动化技术和技术培训解决方案。

详情

创新始于您的头脑 — 加入我们

职业生涯的开端是令人激动的时刻:选定方向,获取宝贵经验,将创意转化为现实。无论您是刚刚完成学业,还是已经拥有初步工作经验:我们期待您的开拓精神、探究精神和好奇心。

详情

用于医疗设备的比例阀

现代阀技术(如用于呼吸机)帮助挽救了许多患者的生命。我们深知自己责任重大,我们的阀系列产品可以有效调节和控制医用气体和流体,为您提供医疗行业最需要的精确、可靠的产品,同时最大限度地降低您的经济成本。除了空气电磁阀外,在这些应用中,我们还经常使用采用压电技术的比例阀。

详情

2022 中国国际医疗器械展

Festo 是生命科学行业可靠的自动化技术合作伙伴,对生命科学行业的专业知识有着深度了解,为该行业的客户提供气体/液体搬运的整体解决方案。

详情

气候保护和能源效率

欧洲有志在 2050 年之前成为第一个碳中和的大洲。工业在这一目标的实现中起到至关重要的作用。实现碳中和生产的途径包括采用节能措施、购买绿色电力和碳补偿。Festo 可以为客户提供节能措施,为这一目标助力。我们对联合国可持续发展目标 (SDG) 中可持续发展的含义有着深入的理解。我们的产品和服务以加强气候保护和节约资源为中心。

详情

世界技能组织与费斯托合作已有30年

无论是作为雇主、培训企业、还是作为技术培训解决方案的供应商,我们期盼着世界职业技能冠军的诞生。

详情