为什么工程师们总是难以快速找到技术问题的答案?

采访者: Javier,工程师们日常面临哪些挑战?

Javier Güell: 工程师们希望维持系统持续运转。 他们想要专注于工作,而非耗费时间搜寻信息。 当设备停机时,每一分钟都至关重要 耗时的信息检索会直接影响生产效率,并常常导致产线停摆。 若无法在关键时刻获取准确信息,小问题也可能演变成实际的生产损失,这一点尤其在设备维护时更为明显。

为何信息检索会拖慢自动化领域的工作效率?

采访者: 工业自动化中,信息检索为何成为一个痛点?

Javier Güell: 相关信息其实都存在,但分散在各个源头和系统中—— 数据表、手册、文件、标准。 操作人员和维护团队在不同系统间切换会耗费大量时间, 导致操作人员难以便捷获取数据,拖慢了故障排查进程。 当信息难以获取时,生产力就会下降,且停机风险随之攀升。

Festo 虚拟助手的研发初衷是什么?

采访者: 这就是 Festo 虚拟助手要解决的问题吗?

Javier Güell: 当然。 Festo 虚拟助手 的设计初衷就是要消除这些障碍, 它能基于经过验证的 Festo 内部数据来源快速提供答案,无需外部输入。 由基于人工智能的答疑工具帮助工程师解决技术问题。 这有助于 提高生产力,支持高效故障排除,并有助于在日常运营中做出更明智的决策。

为什么人工智能改变了工程师获取支持的方式?

采访者: 许多工程师对人工智能持谨慎态度。 您如何看待这个问题?

Javier Güell: 这种担忧是合理的。 我们的虚拟助手并非黑箱式网络聊天机器人。 它仅基于 Festo 内部数据源运行,扫描所有可用的 Festo 技术文档而非开放网络信息。 工程师无需在各类文档和数据表中手动检索,AI 可以快速定位相关章节,对结果进行整理,并提供指向原始文档的直接链接。 这使得工作重心从寻找答案转向解决问题:通过更快地找出问题的解决方案, 查找合适的产品信息, 减少停机时间,从而简化工程师的工作流程。

为什么要进行 7×24 小时全天候服务能?

采访者: 其可用性会带来何种改变?

Javier Güell: 影响非常显著。 生产不会在下午 5 点停止,它是全天候运行的。 通过 7×24 小时不间断服务,工程师和操作人员能在任何需要的时候立即获得支持。 这种响应速度对于避免停机和维持生产效率至关重要。 无论是在车间现场、夜间轮班还是周末时段,虚拟助手都能确保用户持续获得可靠的工程技术支持。

结论

Festo 虚拟助手通过即时提供专业技术解答,帮助工业自动化领域专业人士提升工作效率。 人工智能可以在几秒钟内找到所需数据,让您可以节省搜索时间,专注于本职工作。 为用户带来的核心价值包括: 针对 Festo 产品的定制化信息查询、应用场景选型指导及快速故障排除方案

用户核心获益点

  • AI 从经验证的 Festo 工程资料库中提取相关信息
  • 工程团队可以轻松获取所需信息
  • 您可以获得快速可靠的技术解答,从而更有信心做出正确决策
  • 虚拟助手提供 7×24 小时全天候支持,解答有关产品信息、故障排除和产品选项的问题
试用虚拟助手

FAQ – 常见问题解答

Festo 虚拟助手随时可用吗?

当然。 它提供 7×24 小时全天候的技术支持,周末无休。

它会检索公共网络信息吗?

不会。 所有解答均来自经验证的 Festo 内部信息源。

使用前是否需要专门培训?

无需培训。 您只需像询问同事那样使用日常语言提问即可。

我的数据安全吗?

当然。 虚拟助手在 Festo 的安全环境中运行,并严格遵守数据保护规则与法规、GDPR 以及欧盟人工智能法案的要求。

感谢 Javier Güell 在本次访谈中带来的启发,以及对我们这款 AI 驱动的软件—— 虚拟助手的全面解析。 人工智能解决方案销售部的 Javier Güell 从实践角度,分享了虚拟助手如何支持工程团队快速获得技术问题的答案,有效减少人工工作量,从而帮助企业更高效、更稳定地运作。