在开发早期原型时,拥有一定的自由度至关重要。 这使得工程师可以在检测方法、工艺或设备概念演变过程中测试不同布局、更改组件位置和调节流体路径。 管路方式提供了这种自由。 管路一目了然、易于操作、更改迅速。

但在实验室台面上行之有效的布局,在紧凑型设备内部可能就不那么灵活了。 更多的通道、功能、阀、传感器和接口必须挤入更小的空间。 管路布局方式反而开始拖累设备的操作便利性、清洁便利性和生产一致性。

问题逐步加剧:

增加一个功能需要另一根管路、接头或连接器。
一个设计变更会改变路径布局,产生新的弯曲半径或增加维护难度。
一个额外的接口可能创造另一个潜在的泄漏点。
一个手动步骤在装配过程中会增加另一个潜在偏差。

起初,每个变更看起来都在可控范围内。 但当它们叠加在一起时,就可能形成一条难以装配、难以清洁、难以复制的流体路径。 此时路径取代布局,成为架构问题的关键时刻。

Festo 流体键合板选型指南预览,展示分流板选择内容和设计示意图。

这篇博客文章为您提供了初步的对比要点。 该解决方案指南将带您进入下一步,帮助您的团队在锁定设计方案之前,审查管路、键合板技术、键合方法、材料和供应商产品。

您可以将其作为下一次进行内部审查或供应商讨论的实用筛选工具。 这将帮助您提出更精准的问题,更清楚地权衡利弊,并更有条理地判断哪种流体架构应做更深入的评估。

对比您的选项

过多的流体连接通常不会立刻产生明显问题。 更多时候,它们会随着时间推移逐渐积累出难以管理的小偏差。 这里一个接头,那里一根更长的管子,绕过传感器的一条路径,阀后面一个紧凑的空间…… 每个决策单独来看都有道理,但综合效果可能使设计可靠性降低、复制难度加大。

注意以下风险:

  • 泄漏风险:每个手动连接都可能增加一个潜在泄漏点
  • 死体积:未使用的内部空间可能影响试剂使用、样本移取和响应时间
  • 气泡残留:复杂的路径和过渡可能阻碍流动一致性,导致结果不清晰
  • 交叉污染:难以清洁的区域可能增加样品或介质之间的残留风险
  • 装配错误:相似的管路、重复的连接和有限的可达性可能增加故障风险
  • 维护工作量:密集的路径布局可能拖慢检测、更换或维护过程
  • 空间压力:管路会侵占本该用来提升设备功能、操作便利性或实现小型化的空间

在诊断和紧凑型生命科学设备中,这些问题可能影响工程投入。 更重要的是,它们可能影响测试可靠性、用户信心和生产准备度。 设备可能仍然可以工作,但这并不意味着架构真正合理。

流体架构中的问题往往导致多个小麻烦。 任何一个单独的迹象并不足以说明设计需要新方案。 但一系列故障模式出现时,就表明需要更仔细的审视了。

通过以下问题进行初步诊断检查:

路径布局占用的空间是否超出预期?

如果管路和接头主导了内部布局,小型化可能更加困难,尤其是在增加新功能时。

测试结果是否会无缘无故地波动?

泄漏、气泡残留、死体积或不一致的液体流动可能产生数据噪音,看起来像是检测方法或工艺不稳定性。

清洁是否耗费过多精力?

如果清洁取决于复杂的冲洗程序或人工操作,流体路径可能无法支持未来的验证需求。

复制是否因路径变更而变慢?

如果每次移动组件都需要重新设计路径,架构可能不够稳定,无法规模化放大。

装配过程是否过于依赖个人技能?

当生产需要一致性时,手动管路布局可能难以复制。

阀、传感器或压力控制组件是否难以干净利落地集成?

如果组件围绕流体路径放置,而不是集成到一个连贯的系统中,布局可能阻碍下一步的设计。

更深入的评审着眼于完整的流体架构:介质如何流动、如何清洁和如何排出系统,以及路径如何支持装配、维护和生产。 这有助于团队超越针对单个问题寻找短期修复的思路。

这意味着要检查压力或通道尺寸、流体改变方向的位置、哪些接口增加了可避免的泄漏风险,以及死体积或气泡残留可能影响结果重复性的位置。 同时也要审视哪些部分难以清洁、检测或维护,哪些功能需要集成阀和传感器。

目的是在团队对比技术、供应商或集成方案之前,先明确流体路径的需求。 这为初创 OEM、成熟 OEM 和工程服务提供商的下一个设计决策提供了更清晰的基础。

一旦需求明确,下一步不是立即选择一种技术, 而是收集所有能使不同技术之间进行有用对比的信息:包括介质、压力和流量范围、通道几何形状、材料兼容性、清洁需求、集成点和生产预期。

这样团队能够评估问题是否可以通过路径优化来管理,还是在项目推进到验证和模具开发或投入生产之前,流体架构需要采用更加结构化的方案。

团队随后可以对比可能的路径方案。 这可能包括改进的管路布局、专用的分流板或更广泛的集成流体解决方案。 对于看重紧凑内部通道与清洁材料键合的相关性的团队,从整体上了解键合板可以帮助决定是否应将此选项纳入对比。 重要的是在于根据设备的真实约束来对比选项,而不是基于对某一技术的泛泛偏好。

您是否想讨论您的流体设计方法,或在布局确定之前开始规划项目? 与我们分享您当前的需求、待解决的问题或早期方案。 我们可以帮助您明确应优先审查哪种架构、材料选项和集成程度。

讨论您的方案