流体键合板通过内部通道引导液体或气体,而非仅依赖外部管路、接头和手动连接。 在实际应用中,它将整个流体路径转化为一个确定的元件或组件。 这可以使流道更加紧凑、更易复制,也更容易在生产前进行审查。

键合板可以是一个简单的流道模块,也可以成为集成阀、接头、传感器或压力控制元件的完整流体架构的一部分。 它比单独使用管路具有更复杂结构,这也是工程师们经常评估是否应流体键合板的原因。

管道并未过时。 当您的系统更需要灵活性而非集成度时,应将管路纳入对比考量。 这在早期开发、研究实验装置和流道仍在频繁变动的简单布局中很常见。

基于管路的方案在以下情况下仍然有实用价值:

  • 流道简单且易于检查
  • 布局需要频繁更改
  • 设备仍处于早期概念验证阶段
  • 装配工作量需要保持可控
  • 空间占用尚未成为限制因素
  • 接头和外部接口数量比较少
  • 原型搭建速度比生产重复性更重要

在早期概念和原型阶段,管路可能正好提供您所需的灵活性。 如果这种灵活性导致装配不一致、空间受限或难以规模化,那就变得有风险了。

Festo 流体键合板选型指南预览,展示分流板选择内容和设计示意图。

这篇博客文章为您提供了初步的对比要点。 该解决方案指南将带您进入下一步,帮助您的团队在锁定设计方案之前,审查管路、键合板技术、键合方法、材料和供应商产品。

您可以将其作为下一次进行内部审查或供应商讨论的实用筛选工具。 这将帮助您提出更精准的问题,更清楚地权衡利弊,并更有条理地判断哪种流体架构应做更深入的评估。

对比您的选项

当管路开始使系统变得更难构建、测试、维护或放大时,流体键合板就值得考虑了。

在决定是否采用流体键合板时,请务必考虑以下几点。 单看每一点可能都不足以证明键合板方案是必要的,但多个点叠加起来,就值得进行对比评估:

  • 管路路径难以实现一致装配
  • 设备占用空间需要缩小
  • 外部连接增加了潜在的泄漏点
  • 死体积更难控制
  • 清洁、维护或操作可达性越来越困难
  • 气泡残留或交叉污染需要通过更深入的设计审查来解决
  • 规模化扩展需要重复性更高的装配步骤

通常,当 IVD 或床旁诊断设备从检测方法开发阶段进入到更明确的系统架构阶段时,会逐步减少对管路的依赖。 当检测方法仍在变化时,开放式管路可能仍然有实用价值。 但一旦设计需要装入更小的外壳,或随着产量增加需要更具重复性的装配时,同样的管路布局就更难行得通了。

到了那个阶段,问题就从“我们能把这个流道做通吗?”变成了“这个流道能构成一个可靠的设备架构并实现规模化生产吗?”

一个匹配良好的流体键合板有助于使流道更清晰、更紧凑、更具重复性。 与管路密集型布局相比,它还可以减少外部连接的数量,并使键合板装配更易于复制——无论是原型还是批量生产。 在从死体积、接口和维护可达性角度审查设计时,这一点会很有帮助。 当阀、接头或传感器需要靠近流道放置时,它还能简化组件集成。

键合板必须适合具体的应用需求。 介质兼容性、工作条件、通道几何形状、材料选择、验证需求和量产策略都起着重要作用。

在选择流体键合板设计方案之前,重点关注那些影响空间占用、装配工作量、材料适配性和规模化可行性的选择。 通过明确的初步比较,可以得知在您的团队投入工程时间之前应全面评估哪些选项。

键合板技术

首先对比基本的制造方法。 应根据流道的具体要求(如通道复杂度、原型阶段、空间占用和产量预期)来评估机加工、模塑、3D 打印和键合等不同方案。

键合技术

如果键合板值得考虑,应检查各层如何接合,以及其对应用的影响。 当紧凑的多层流道、内部腔室或无粘合剂的层间结合很重要时,就值得考虑使用键合板。

材料选择

材料选择应与介质和工作条件相匹配。 当透明度或目视检查很重要时,PMMA(亚克力)键合板可能是合适的选择。 如果需要满足更高的热性能或耐化学性要求,PEI (ULTEM) 键合板则是不错的选择。

供应商产品

最后,比较供应商的能力。 有些项目只需要键合板零件本身。 而另一些项目可能需要工程支持以及更广泛的键合板组件集成,包括阀、接头、管路、传感器、压力控制、装配和测试。

您是否想讨论您的流体设计方法,或在布局确定之前开始规划项目? 与我们分享您当前的需求、待解决的问题或早期方案。 我们可以帮助您明确应优先审查哪种架构、材料选项和集成程度。

讨论您的方案