工艺可靠性的核心挑战,以及容易忽视的问题

无论是在水的电解、高压容器中的压缩,还是通过移动槽车或加氢站的运输环节,氢气都具有高反应活性,且常在极高的压力下进行处理。 氢气分子也非常小,因此更容易泄漏。 可靠性是氢能价值链中所有应用的重中之重。 因为在紧急情况下,人身安全、系统和预算都可能受到威胁。 正因如此,价值链各环节的流程都极为敏感。 必须牢记以下几点:

在此环节削减投入或延迟满足技术要求,不仅可能导致项目延误,更会引发昂贵的后期改造费用。 阅读我们关于氢能生产功能安全的博客文章,了解如何借助可靠的安全方案,从源头规避风险。

氢能自动化中应避免的10 种常见错误​

氢能自动化技术复杂,一旦发生故障则代价高昂。 此检查清单可帮助您规避风险,设计出更安全、更具可扩展性的系统。 您将学习到以下内容:​

  • 如何避免 10 种最常见的错误​
  • 节省时间并减少返工​
  • 加强安全与合规性
立即获取您的免费检查清单

如果传统方法已然失效,又当如何破局?

在化工与过程工业中的传统安装方式中,通常采用直接在驱动装置上安装单个阀门的配置方案。 大量阀门、传感器与控制器的密集部署,必然导致众多复杂接口。 现代氢能设施普遍采用模块化单元设计, 这种方式虽能简化系统集成,却也增加了单个模块的复杂性。 如果没有一致的系统架构,这往往会导致:

  • 兼容性问题,造成延迟调试;
  • 故障查找和解决更费时,导致成本更高;
  • 造成不必要的维护工作。

通过精心设计的架构,选择合适的产品,这种情况是可以避免的。 紧凑型阀岛是一种颠覆性解决方案:它不仅能降低安装与维护成本,还提供集中诊断功能,并具备高度模块化特性,便于后续改造与扩展。

例如:紧凑型模块化阀岛解决方案(如 VTUG 或CPX-MPA )将控制、阀门与监测功能集成于一个系统中。 根据具体应用场景,它们既可满足 SIL 安全等级要求,又专为恶劣工况设计,不仅能用于固定设施,还可部署于移动设备。

为什么缺乏前瞻性会导致日后付出高昂代价?

氢能市场正在迅速增长。 欧盟的氢能战略(目标:到 2030 年,电解槽装机容量达到 40 GW)就说明了这一点:技术基础设施必须具备可扩展性。 缺乏统一的自动化架构将导致以下风险:

  • 产能扩张时产生高昂的改造费用
  • 项目因重新认证而延误
  • 市场需求变化时难以灵活应对
  • 系统集成不一致带来安全风险

及早选择周密且统一的架构,是防范此类问题的最佳方法。 我们可以为您提供支持。 无论是即装即用的控制柜系统、经过认证的阀技术、模块化气动解决方案,还是覆盖全项目周期的工程支持——这一切都旨在确保您的设备从初始阶段就具备安全、高效及可扩展的特性。

没有周密的自动化,何谈能源转型?

氢能过程自动化领域的挑战确实存在,但绝非无解。 从初始阶段就选对合作伙伴与技术方案,方能降低风险、加速项目进程,并为长远成功奠定基石。

重要的是:

  • 从安全到集成和维护——全面了解您的应用。
  • 一套周密完备的自动化方案,兼具可扩展性与标准合规性。
  • 满足氢气特殊要求的技术和部件。
  • 尽管生产成本高昂,但仍能确保成本效益的自动化解决方案。