主页
About Festo
Blog
Insights
欢迎走近 Festo,进一步了解关于我们的信息:无论是 Festo 学习工厂中的 CP Factory、Scharnhausen 技术工厂的前沿自动化技术,还是例如在盐雾室中进行的产品硬度测试,都会给您带来惊喜。
探索背后的故事
借助远程 I/O 降低成本
降低成本,大幅度减少布线工作量,提高灵活性。 在本博文中,我们对多种系统架构方式进行对比,为您提供经济高效又面向未来的自动化解决方案。
通过远程 I/O 节省成本
采用远程 I/O 解决方案的机器架构,可有效节约机器总运行成本。前期细选技术并谨慎落实,有助于大幅节约成本。
减少成本:能源效率
铅笔磨削设备与能源效率有什么关系?有很大的关系!在 Festo 埃斯林根伯克海姆总部举办的“体验能效”展览中,铅笔磨削设备展示了如何将一种能效优化措施与另一种措施相结合,以通过减少摩擦和重量、回收能量、选择适当的元件以及高效驱动和控制等方式获取一种整体概念和令人印象深刻的能源认证。
盐雾试验
在冬天,有时雪和黑冰会造成车辆打滑。尽管撒盐会使路面变得略微安全些,但却会损害环境和车辆的金属部件。盐会腐蚀车身上的金属,导致车漆鼓泡,最终剥落,车身受腐蚀。材料的耐腐蚀性可在标准测试流程中测试,例如在盐雾试验箱内。
虚拟规划
一根米尺、一只钢笔、一本记事本和一双敏锐的眼睛——要想对建筑物或设施进行测量,用这些就够了。是吗?如同生活的许多其他领域一样,数字化也在这一领域发挥作用。
工厂内的培训室
教育、知识和个人学习是 Festo 企业文化不可或缺的一部分。Festo 培训工厂直接设在 Scharnhausen 技术工厂内,与生产相结合,由此填补了工作场所实践学习和培训中心理论学习之间的差距。智囊团也为协作技术和产品开发提供了一个平台。
保持清醒
光线对人体组织十分重要。冬季日照时间较短,昏暗的环境容易让人心情失落,因此更要注意光线调节。长时间在人造光下工作也会使人感到疲惫。日光越少,工作场所的光线强度下降越多,工人注意力下降越快。科学家想出了很多解决方案,目前这些方案已投入应用。
以电力实现精加工
每个人都接触过电镀物体,只是可能并未察觉:从眼镜框到咖啡机的插头,从盥洗台的镀铬水龙头到车内的镀锌元素。刀具或剪刀借助电镀技术接受镀镍,以避免生锈。
10 的 40 次方种派生型
无论产量是一批还是 250 万的年生产量,全新的 Festo Scharnhausen 技术工厂均可灵活、快速应对。工业 4.0 已在此全面推行。Festo Scharnhausen 工厂同时采用手工生产和模块化自动装配线两种模式,可生产 10 的 40 次方种派生型。