可选气压节能运行 (ECO)
请登录,即可查询价格或申请试用许可
Motion App „可选气压节能运行 (ECO)“ 可通过设定的力来实现节能型气缸运动。这样可以避免在驱动器过大时出现不必要的高耗气量。通过进气室中的控制命令可以降低整个运动所需的压力。这一点可通过进气侧的压力调节器来实现。如需调整速度,则在排气侧继续节流。
作为用户,您可以规定例如末端位置的可变调节压力,从而在应用程序中反应设定的力,例如压力机。也可以通过 PLC 指令为每个阀门出口实现独立、循环的格式转换。通过集成的传感器可以互不影响地为两个阀门出口分别规定一个固定的压力。Festo 数字控制终端 VTEM 自动调节压力并将当前各个阀门出口上的压力发送给上级控制器。
作为 Motion App 入门套件的一部分,您可以将该应用程序分配给每一个阀位,或同时分配给多个阀位。
- Motion App 和 PLC 控制器中的规定:
- 通道 2 上的压力和通道 4 上的节流阀开度
- 通道 4 上的压力和通道 2 上的节流阀开度
- 返回控制器:
- 通道 2 上的压力
- 通道 4 上的压力
- 预进气功能:
- 在启动 Motion App 时,如果气缸室内的排气压力低于 2 bar(相对压力),则在开始所需运动前控制两个气缸室进气,直至达到规定的压力水平。这样可以避免活塞进入完全预排气的末端位置。
- 能效:
- 在此类运动任务中,提高能效的关键在于进气侧的压力水平。与供给压力相比,如果可以将进气侧压力水平显著降低,就能显著减少能源消耗。压力水平的降低和相关节能潜力在很大程度上取决于驱动器的负载方式。
- 适用范围:
- 压力范围:0 … 8 bar 相对压力
- 气缸室 2 内的额定压力 … 8 bar 相对压力
- 注意:
- 如果该数值超过检测到的排气压力不到 0.1 bar(相对压力),则调压阀排气。这也是 Festo 其他调压阀的标准功能。超出检测到的供给压力则会受到限制。
- 压力水平和排气这两个概念与阀门接口无关,而是指运动。前进:压力水平 (4),排气 (2),回城:压力水平 (2),排气 (4)