主页
博客
仿生学
涵盖动植物。无论是在水中、陆地上还是空中,大自然都是许多技术创新和发明的模板。仿生学(“bionics”)一词由生物学 (biology) 和技术 (technic) 组合而成,代表生物与技术的结合。而 Festo 也一直坚持向自然界学习:我们的仿生学学习网络将自然界视为未来技术的来源。欢迎在此了解,我们是怎样将这些新知识纳入我们的产品研发过程中的。
与机器对话
“Siri,今天天气怎么样?” “好的,Google,把音乐调小一点!” “Alexa,再帮我订一双那款蓝色运动鞋!” 这些语音响应技术化身为语音助手,早已成为我们日常生活的一部分。语音控制之所以能顺利执行,得益于在其背后运行着的复杂软件程序。要正确解读语音指令,众多准备工作、高性能计算机以及人工智能均不可或缺。
利用超声波实现无碰撞游动
海豚和领航鲸能够在黑暗浑浊的水中找到前行之路,这是因为它们有天然的回声探测器。潜水艇同样利用超声波技术进行定位。超声波传感器可计算距离,甚至是到透明材料和水下的距离。BionicFinWave 集所有这些特性于一身。由于安装有超声波传感器,这款仿生水下机器人可顺利穿过由丙烯酸玻璃制成的管道系统,而不会发生任何碰撞。
从自然界中发现双翼的灵感
飞行是人类最古老的梦想之一。它们向我们展示的各种各样的飞行方式,总是让我们对他们的世界所惊叹。在仿生学习网络中,飞行也是永恒的话题。多年以来,费斯托与高校、研究机构和研发企业合作,借鉴自然界的基本科学原理,打造了众多研究载体。
轻松为机器人编程
一说到编程,我们大多数人都想到一行行复杂的代码,里面有很多缩写、括号和其他符号。但其实机器人编程可以非常简单,Festo 为其气动轻型机器人 BionicCobot 开发的软件便可实现简单编程。
巧妙编织
如果您觉得编织已经过时,那就大错特错了。在很多行业中,越来越多的产品借助 3D 编织技术由多种材质制作而成。这项创新技术灵活、稳定,且生产过程高效、环保,而这些仅仅是其众多优势当中的一小部分而已。
参数化设计
如今,建筑物的结构与形状已经远远地摆脱了直角、平行墙面和天花板等几何限制,北京奥运游泳馆“水立方”或杜伊斯堡“虎龟”人行过山车便是很好的例子。各式各样的有机形状和看起来颇为匪夷所思的外观设计,都因参数化设计方法而得以实现,从而使设计师和建筑师们的幻想成真。
布满电路的外壳
借助模塑互联设备技术(简称 MID),可以在塑料部件表面安装可见的三维导体电路, 从而使机械与电子功能以一种独特的方式集成在单个成型部件上。