主页
博客
工业・4.0
在 Festo,我们在塑造工业 4.0 发展趋势方面发挥着重要作用。在 Scharnhausen 技术工厂中,工业 4.0 的许多方面已经成为现实,而我们自己的培训工厂则为未来的员工做好了数字化生产的准备。
创新
制造业中的预测性维护
如今的市场竞争激烈,企业承受巨大的成本压力,娴熟劳动力短缺,因此快速灵活地应对不断变化的条件至关重要。 预测性维护能够提高效率,是企业的制胜法宝。 以气缸为例,了解预测性维护如何提升设备综合效率 (OEE) 等关键指标,从而确保您取得长期成功。
关于工业领域的人工智能的要点
您如何看待人工智能 (AI) 在工业领域的应用? 您认为在实施人工智能时应注意哪些方面? 在本文中,我们将介绍人工智能的应用价值,应用过程中需要注意哪些要点。我们还列举了一些真实案例,并为您提供了详细的分步指南。 您可以在我们的“自建还是购买”指南中,了解您应该自行开发 AI 解决方案还是直接购买现成的解决方案。
使用 CMMS 实现高效维护管理
在以生产为导向的环境中,计算机辅助维护管理系统(Computerized Maintenance Management System,CMMS)对于打造高效的维护团队、确保平稳运行、有效缩减停机时间来说具有重要作用。
优化维护:为检修人员提供技巧贴士
您每天要应对诸多挑战, 例如规划和执行维护工作, 此外,还要归档记录和排除故障。各种要求纷至沓来,而且甚为苛刻。在这其中,日复一日的重复工作和对以往经验的低效利用,往往是症结所在。每一项不必要的操作,每一条遗漏的信息,都可能导致停机,造成生产损失。对于管理层来说,这不是好现象。但我们现在可以利用数字维护管理器改善这种状态。
备件、故障和维护管理
在工业维护领域,效率是获得成功的关键。机器停机和停机时间不但令人沮丧,而且会造成高昂成本, 此外还会对整个企业产生重大影响。制造企业的一台机器意外停机一小时,可能就会造成 220,000 欧元损失。此外,与之相关的故障调查和识别也会导致额外支出。
如何通过 CMMS 提高维护 KPI 指标
在维护流程绩效评估方面,维护 KPI(关键绩效指标)指标扮演着重要角色。计算机辅助维护管理系统(Computerized Maintenance Management System, CMMS)能够为提高维护 KPI 指标和优化维护业绩提供解决方案。在本文中,我们将讨论 CMMS 在提高维护 KPI 指标 (MTBF/MTTR/OEE) 方面所具有的优势,并阐述它如何帮助您实现目标。
实践
厨柜的制造艺术
Nobilia 成为欧洲最大的厨房设备制造商绝非偶然。那么,它成功的秘诀是什么?是在高度自动化的系统上进行高效的厨房设备生产,其中许多系统由 Hüttenhölscher 提供,并利用 Festo 自动化产品(配备 IO-Link®)来提高灵活性和可用性。
未来之眼
眼镜可以清晰视野。增强现实眼镜可以拓宽视野。这些新型眼镜通过计算机辅助信息增强周围环境。增强现实 (AR) 技术使人们能以不同的方式观察日常生活和未来的工作世界。
打破常规
许多 Stama 车铣复合加工中心的用户表示,他们最多可节省 70% 的时间,并将单位成本降低了 50%。这些成就全都要归功于机器的高度灵活性以及几乎可以忽略不计的安装时间。Festo 的集成自动化解决方案用于装卸工件以及附加刀库中的换刀装置,也为此做出了贡献。
探索背后的故事
工厂内的培训室
教育、知识和个人学习是 Festo 企业文化不可或缺的一部分。Festo 培训工厂直接设在 Scharnhausen 技术工厂内,与生产相结合,由此填补了工作场所实践学习和培训中心理论学习之间的差距。智囊团也为协作技术和产品开发提供了一个平台。
10 的 40 次方种派生型
无论产量是一批还是 250 万的年生产量,全新的 Festo Scharnhausen 技术工厂均可灵活、快速应对。工业 4.0 已在此全面推行。Festo Scharnhausen 工厂同时采用手工生产和模块化自动装配线两种模式,可生产 10 的 40 次方种派生型。