主页
博客
半导体
半导体生产中的氮气使用、节能和二氧化碳排放量:我们的专家将为您提供建议,帮助您可持续地降低成本。在不同领域中,有针对性的创新和快速发展对整个半导体行业的公司至关重要。欢迎使用我们半导体制造技术。
亮点
调控半导体制造中的氮气流量
在敏感的半导体制造过程中,纯度就是一切,而氮气 (N₂) 在其中发挥着关键作用。 无论是用于吹扫或冲洗工艺室,以防止颗粒和其他污物进入,还是用于防止氧化,优化氮气消耗量都至关重要。 那么,如何才能高效、可再现且尽可能经济地调节氮气流量?
创新
利用压电技术降低氮气用量
前开式晶圆传送盒 (FOUP) 吹扫需要精确的氮气控制,以维持晶圆周围的保护性气体环境。 压电技术可实现高响应性的流量与压力控制,同时有助于减少不必要的氮气消耗。
使用压电冲洗系统进行氮气计量
半导体行业蓬勃发展,未来也将继续辉煌。我们生活中越来越多的领域正在数字化,对芯片或微芯片等半导体的需求持续增加。与此同时,生产商面临的价格压力也在加大。视频中,我们将向您展示如何节省大量氮气以及节省氮气对环境的积极影响。
减少氮气和能源消耗
如今,半导体生产商日益面临降低能耗和减少二氧化碳排放的压力。根据需求优化氮气 (N2) 消耗是一个好办法。氮气在半导体工厂中应用非常广泛。
降低半导体制造的运营成本
半导体制造是一项极其复杂的任务。在半导体生产过程中,会制造纳米级别的微小结构。因此,半导体行业要求达到惊人的精度和微型化。例如,一个 7 nm 的晶体管大约比一个红细胞小 30 到 40 倍。这种极端精度和极小的容差必须能够每天重复数百万次。但是,节约成本的最大潜力究竟在哪里呢?在本文中,我们将探讨显著影响半导体生产运营成本最主要的因素,并说明节约成本的宝贵潜力。
提高半导体生产的产量
半导体生产是一个复杂的过程。其中产量起着决定性作用。通过减少不良品和降低成本来提高产量,从而提高盈利能力。在这篇文章中,我们将探讨在半导体生产中对产量产生积极影响的各种因素。