主页
About Festo
Blog
Technology in 60 seconds
人与机器人将如何协同工作?自动化技术可以从自然界中学到什么?哪些概念将使未来的工作更轻松?“技术 60 秒”系列围绕生产行业的未来展现了当前面临的问题。
仿生学
与机器对话
“Siri,今天天气怎么样?” “好的,Google,把音乐调小一点!” “Alexa,再帮我订一双那款蓝色运动鞋!” 这些语音响应技术化身为语音助手,早已成为我们日常生活的一部分。语音控制之所以能顺利执行,得益于在其背后运行着的复杂软件程序。要正确解读语音指令,众多准备工作、高性能计算机以及人工智能均不可或缺。
实践
全自动化 DNA 提取
在植物育种中,每天都要在实验室检测无数的 DNA 样品。育种人员面临着快速准确检测 DNA 的技术挑战。自动化加工夹具支持自动化实验室制备样品进行分析。
利用超声波实现无碰撞游动
海豚和领航鲸能够在黑暗浑浊的水中找到前行之路,这是因为它们有天然的回声探测器。潜水艇同样利用超声波技术进行定位。超声波传感器可计算距离,甚至是到透明材料和水下的距离。BionicFinWave 集所有这些特性于一身。由于安装有超声波传感器,这款仿生水下机器人可顺利穿过由丙烯酸玻璃制成的管道系统,而不会发生任何碰撞。
从自然界中发现双翼的灵感
飞行是人类最古老的梦想之一。它们向我们展示的各种各样的飞行方式,总是让我们对他们的世界所惊叹。在仿生学习网络中,飞行也是永恒的话题。多年以来,费斯托与高校、研究机构和研发企业合作,借鉴自然界的基本科学原理,打造了众多研究载体。
创新
无接触称重
超静和无菌工艺对工业生产日益重要,尤其是在医疗和制药行业。洁净室内的台面必须密封,且易于彻底清洁和消毒。利用超导技术可实现无接触精准称重和测量。
探索背后的故事
盐雾试验
在冬天,有时雪和黑冰会造成车辆打滑。尽管撒盐会使路面变得略微安全些,但却会损害环境和车辆的金属部件。盐会腐蚀车身上的金属,导致车漆鼓泡,最终剥落,车身受腐蚀。材料的耐腐蚀性可在标准测试流程中测试,例如在盐雾试验箱内。
未来之眼
眼镜可以清晰视野。增强现实眼镜可以拓宽视野。这些新型眼镜通过计算机辅助信息增强周围环境。增强现实 (AR) 技术使人们能以不同的方式观察日常生活和未来的工作世界。
轻松为机器人编程
一说到编程,我们大多数人都想到一行行复杂的代码,里面有很多缩写、括号和其他符号。但其实机器人编程可以非常简单,Festo 为其气动轻型机器人 BionicCobot 开发的软件便可实现简单编程。
虚拟规划
一根米尺、一只钢笔、一本记事本和一双敏锐的眼睛——要想对建筑物或设施进行测量,用这些就够了。是吗?如同生活的许多其他领域一样,数字化也在这一领域发挥作用。
巧妙编织
如果您觉得编织已经过时,那就大错特错了。在很多行业中,越来越多的产品借助 3D 编织技术由多种材质制作而成。这项创新技术灵活、稳定,且生产过程高效、环保,而这些仅仅是其众多优势当中的一小部分而已。
可穿戴电子设备
可穿戴设备现在非常紧俏,无论是智能手表、健身腕带还是数据眼镜。对于个人,这些设备提供了许多获取数据的方式。例如,它们可以检测移动距离、睡眠模式或体温。在企业中,该技术同样具备应用潜力,尤其是在优化工艺方面。
保持清醒
光线对人体组织十分重要。冬季日照时间较短,昏暗的环境容易让人心情失落,因此更要注意光线调节。长时间在人造光下工作也会使人感到疲惫。日光越少,工作场所的光线强度下降越多,工人注意力下降越快。科学家想出了很多解决方案,目前这些方案已投入应用。
以电力实现精加工
每个人都接触过电镀物体,只是可能并未察觉:从眼镜框到咖啡机的插头,从盥洗台的镀铬水龙头到车内的镀锌元素。刀具或剪刀借助电镀技术接受镀镍,以避免生锈。
参数化设计
如今,建筑物的结构与形状已经远远地摆脱了直角、平行墙面和天花板等几何限制,北京奥运游泳馆“水立方”或杜伊斯堡“虎龟”人行过山车便是很好的例子。各式各样的有机形状和看起来颇为匪夷所思的外观设计,都因参数化设计方法而得以实现,从而使设计师和建筑师们的幻想成真。
精彩互动
无论是在美国宇航局佛罗里达州肯尼迪航天中心还是在沃尔夫斯堡菲诺科学中心,游客们都喜欢与人形机器人 RoboThespian 交谈。它可以非常自然的直接走到游客身旁。所有这一切都是通过 Festo 的最新技术实现的,例如气动肌腱和压电阀。这个高 1.75 米、重 33 公斤的人形机器人由 Engineered Arts Limited 公司开发,该公司位于康沃尔的英格兰小镇郡彭林。
人造皮肤生产工厂
我们的皮肤 — 不仅是人体最大的器官,同时极其脆弱且容易受伤。其平均厚度仅为几毫米。目前,皮肤是第一个可以人工生产的器官 — 已有多年历史,甚至可以实现全自动化过程。
布满电路的外壳
借助模塑互联设备技术(简称 MID),可以在塑料部件表面安装可见的三维导体电路, 从而使机械与电子功能以一种独特的方式集成在单个成型部件上。