在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
紧凑型伺服驱动 CMMT-AS 经济实惠且尺寸适当,是 Festo 自动化平台的不可或缺的组成部分。CMMT-AS 适用于点到点和插补运动,可以利用 Festo Automation Suite 在几分钟内完成调试——不会出错!
伺服驱动适用于各种基于以太网的总线系统,并且可以使用包含的特定控制器功能块顺利地集成到各大制造商的控制器环境中。
即便是一项很小的自动化应用,如简单地将一个工件从 A 点移动到 B 电,都可能经过无穷无尽的尝试,而复杂项目的调试工作花费的时间要更长。
观看视频,了解如何能使以上操作变得更快更简单:
CMMT-AS 是市场上最紧凑的伺服驱动之一。您能够尽可能高效地利用操作面板中的空间。
观看视频,了解更多优点。
无论应用大小,我们始终能够为您提供适用的驱动系统,从 300 瓦到 12 千瓦,总有一款适合您。
花 35 秒了解伺服驱动系列 CMMT 的其他特点和优点。
适用于多种现场总线的伺服驱动平台
可轻松集成到由西门子、罗克韦尔、倍福等品牌控制器控制的自动化解决方案中
所有接口和人机界面 CDSB 均在伺服驱动的前部和顶部
轻松集成到自动化解决方案中,如西门子、罗克韦尔、倍福等公司的自动化解决方案。
快速实现点对点运动和插补运动
最优化参数,减少循环次数,提升过程安全性
伺服驱动用于复杂应用时,可最多节省三个参数组
标准保护功能:
扩展安全功能随时可用,如 SS2(安全停止 2)、SOS(安全运行停止)、SLS(安全限制速度)或 SSR(安全速度范围)
无需软件即可配置标准安全功能
电机的多编码器输入
第二编码器的输入:
伺服电机 EMMT-AS 通过单电缆解决方案 (OCP) 连接
其他伺服电机使用单独的多个电缆进行连接
通过中间电路反馈能量
带触摸屏和 USB 接口的操作界面
可在现场对伺服驱动进行全文诊断和设置,操作简单