主页
博客
电子行业
三角运动抓取系统、紧凑型门架、即可安装的抓取系统:我们为电子行业提供了快速而精确的解决方案。
探索背后的故事
五种降低成本的方法
能源价格上涨、交付周期缩短、利润空间承压——这些都促使生产团队更深入地审视自身运营状况。 挑战显而易见:必须降低成本,但同时不能牺牲产量、可靠性或灵活性。 运动控制技术在维持这一平衡中扮演着关键角色。 气动自动化技术与电动运动控制之间的选择,直接影响着能耗、维护工作量、调试时间及长期运营成本。 以下是五种切实可行的方法,通过更聪明的自动化技术决策来降低生产成本、提升运营效率。
创新
成功规划电池组生产
电池组生产在开发现代储能解决方案中起着决定性作用,特别是对电动汽车更是如此。面对日益增长的高效环保电池需求,这一市场蕴含着巨大潜力。Festo 全球电子行业部门经理 Jochen Luik 在下面的访谈中介绍了电池组生产的关键要素和所面临的挑战。
实践
远程 I/O 和阀岛的连接可扩展
“是叫入筐、出筐,还是罐笼装卸机?”Bauke Van den Akker 笑道。 无论这项最新设计最终叫什么,它都是阿波罗工程公司最新的自动化项目。 此装置收集装满的罐子,将其运送至高压灭菌器进行灭菌,随后再次收集起来运回。
顺其自“燃”
工程公司 Vescon 的奥地利工厂为著名的一级供应商的斯洛伐克工厂开发了一种生产现代 LED 头灯的解决方案。关注点是高效的抓取系统,对时间要求严格的生产步骤的正确处理和端到端可追溯性。负责交钥匙抓取系统的 Festo 技术和应用中心的专家,也参与了该项目。
灵活而标准化
正如印刷电路板成功地将日益提高的功率量封装进相对较小的空间内,插塞式接头的开发者正在努力地将更高的功率和触点密度容纳到更小和更轻的插塞式接头。英国家族企业制造商 Harwin PLC 采用 Festo 自动化技术,利用伺服压机套件 YJKP 和紧凑型抓取系统 YXMx 等设备来保障其生产的质量和灵活性。
高度精确地分配浇铸树脂
从停车场传感器到智能手机和电动牙刷,敏感的电子组件都需要能够抵御有害物质的侵害。此时特殊的浇铸树脂就派上了用场。bdtronic 的“mini-dis”台式点胶机可以在有限的空间内进行高精度的点胶操作——而这在一定程度上要得益于 Festo 的紧凑型抓取系统 YXMx。
通过测试——紧凑而精密
移动电子设备是在高度自动化的过程中开发的。然而,它们的触摸屏和按键通常仍需手动测试。PKC Electronics 决定通过其 Chameleon 测试平台朝着全新的方向发展。它使用不同的适配器为移动设备提供自动化、快速和可靠的测试。小型平面门架 EXCM 完全处于这种环境中。
小身材,大作为!
将所有制胜因素整合到一个自动化解决方案中并非易事。要想处理规模不一的批量生产任务,就无法做到精简预算。但是,Festo 的迷你 H 型龙门架 EXCM 证明,这些矛盾并非不可调和。
精准到点
汽车工业传感器的生产需要越来越复杂的解决方案。IPTE 工业自动化公司开发的一种新的机器设计可以在塑料壳体内快速可靠地焊接印刷电路板。尽管移动重量超过 60 kg,但设计中使用的 Festo 即可安装工业机器人可以使循环周期小于3秒。
平稳的低振动检测
燃料电池为可持续发电带来了巨大的希望。它们的应用范围极其广泛。在新型双极板质量保证系统中,电缸 EPCO 帮助防止振动,从而实现连续检测,且周期时间短。